This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:SPI 时序图-图131

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/613116/trf3722-spi-timing-diagram---figure-131

器件型号:TRF3722

大家好、

我的客户正在为 TRF3722在 Verilog 中开发 SPI 控制模块、但在数据表中对时序图进行解密时遇到一些问题、因为存在一些图形问题、文本叠加和外观混乱。 我们是否在4WI 时序图上提供了更清晰的时序图或任何添加的文档、以便在与此器件配合使用时参考?

感谢您的帮助和指导、

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amanda、

    让我来看看这个。

    此致、

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿曼达:

    时序图如数据表的图130和131所示。  在我的结尾处、我没有看到任何与文本叠加或混乱文本相关的图形问题。  这可能是所使用的 pdf 查看器的函数。  您还可以尝试在 SPI 时序结构相同的 TRF3720或 TRF3711等相关器件中查看时序图。

    下面是图131的副本。  我将关闭此帖子。  如果还有其他问题、请随时发布新主题。

    -RJH