请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF3722 大家好、
我的客户正在为 TRF3722在 Verilog 中开发 SPI 控制模块、但在数据表中对时序图进行解密时遇到一些问题、因为存在一些图形问题、文本叠加和外观混乱。 我们是否在4WI 时序图上提供了更清晰的时序图或任何添加的文档、以便在与此器件配合使用时参考?
感谢您的帮助和指导、
-Amanda
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.