This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80:ADC32RF80

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/740931/adc32rf80-adc32rf80

器件型号:ADC32RF80
主题中讨论的其他器件:LMK04828

您好!
我有带两个 ADC32RF80 + LMK04828 + FPGA 的定制板。
我在 FS = 2400MHz、单频带复数输出、抽取= 32、LMFS = 2441上运行 ADC。
ADC 和 FPGA 均通过一个 LMK (参考时钟和参考时钟)计时。
每个 ADC 都工作正常、我看到的样本很好。 我无法同步来自两个 ADC 的数据。 两个 ADC 从发生器获取相同的信号。 在 FPGA 中、我看到 JESD 链路后样本偏斜(1-4个移位样本)。


下面是我设置系统的步骤:

1.通过 GPIO 引脚复位 LMK。
2. LMK 初始化、SYSREF 被禁用。
3.通过 GPIO 引脚复位 ADC。
4. ADC 的初始化(我还设置寄存器0x01E DDC DET LAT)。
5. FPGA 中 JESD 接口的初始化。
6.启用 SYSREF 作为非周期性多次脉冲(使用 SYSREF 的数据表第33页、8.3.3.1页):
   a)写入 LMKSYSREF 脉冲命令(第1个 SYSREF)
   b)延迟> 40us
   c)设置 ADC 中的屏蔽 CLKDIV 位
   d)写入 LMK SYSREF 脉冲命令(第2个 SYSREF)
   e)写入 LMK SYSREF 脉冲命令(第3个 SYSREF)
   f)在 ADC 中设置屏蔽 NCO 和 LMFC 计数器位
  g)写入 LMKSYSREF 脉冲命令(第4个 SYSREF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以查看以下应用手册、了解有关通过 JESD204B 总线同步的一些指导
    www.ti.com/.../slyt628.pdf

    大多数限制条件都在 FPGA 捕获端、在捕获两个 ADC 时、需要优化 RBD (释放缓冲区点)。
    如果您有其他问题、您可以回复此帖子、我的同事可以进一步查看。

    -Kang