您好:
我根据快速入门指南的第4.2节设置 EVM。
ADC 和 FPGA GUI 似乎对 EVM 有影响、所有应打开的 LED 均已打开。
我将查看频谱分析仪上的 DAC 输出、正如快速入门指南所建议的那样。 当我更改源的射频输入电平时、30.72MHz 的 DAC 输出不会相对于射频输入电平改变1-1。 我希望、如果我将射频输入电平更改为-1dB、DAC 输出也将相对变化-1dB。 同样、如果我将射频输入改变+5dB、我希望 DAC 输出相对上升+5dB。 即、我希望 EVM 能够提供线性系统响应。 例如,当我将射频输入更改为-3dB (从-15dBm 变为-18dBm)时,DAC 射频输出将改变-10dB (从-21dBm 变为-31dBm)。
我的 EVM 设置如下:
低功耗0dBm、2150MHz
射频功率-15dBm、2153MHz
IQ 演示控制:
BB 增益22、LPF 可调106、DET 滤波器1kHz、已检查直流断开 DIG PWD。 已检查 Auto Cal (自动校准)、Cal Clk Set Int (校准时钟设置内部)已检查、OSC 频率900kHz、Clk Div 1024、Idet 50、BUF PWD 已检查。
数字处理控制:
已检查 DAC 数据启用、已检查 DAC 启用、已检查偏移补偿、已检查 IQ 校正启用、IQ 校正分路器18、FPGA 数字增益11.5