This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00078:DAC5672输出相对于射频输入电平不响应1-1

Guru**** 2483385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/674625/tida-00078-dac5672-output-not-responding-1-1-relative-to-rf-input-level

器件型号:TIDA-00078

您好:


我根据快速入门指南的第4.2节设置 EVM。

ADC 和 FPGA GUI 似乎对 EVM 有影响、所有应打开的 LED 均已打开。

我将查看频谱分析仪上的 DAC 输出、正如快速入门指南所建议的那样。 当我更改源的射频输入电平时、30.72MHz 的 DAC 输出不会相对于射频输入电平改变1-1。 我希望、如果我将射频输入电平更改为-1dB、DAC 输出也将相对变化-1dB。 同样、如果我将射频输入改变+5dB、我希望 DAC 输出相对上升+5dB。 即、我希望 EVM 能够提供线性系统响应。 例如,当我将射频输入更改为-3dB (从-15dBm 变为-18dBm)时,DAC 射频输出将改变-10dB (从-21dBm 变为-31dBm)。

我的 EVM 设置如下:

低功耗0dBm、2150MHz

射频功率-15dBm、2153MHz

IQ 演示控制:

BB 增益22、LPF 可调106、DET 滤波器1kHz、已检查直流断开 DIG PWD。 已检查 Auto Cal (自动校准)、Cal Clk Set Int (校准时钟设置内部)已检查、OSC 频率900kHz、Clk Div 1024、Idet 50、BUF PWD 已检查。

数字处理控制:

已检查 DAC 数据启用、已检查 DAC 启用、已检查偏移补偿、已检查 IQ 校正启用、IQ 校正分路器18、FPGA 数字增益11.5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DAC 输出旨在提供捕获信号的模拟输出表示、以轻松说明校正功能。 我不确定此输出是否按照您的建议以线性方式在功率上运行、或者 DEMOD/算法 是否采用增益控制环路。 检查输出的本底噪声是否正在改变 wrt 驱动电平。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现了我的问题、一些设置错误导致 DAC 输出不显示、我查看的是直流偏移信号、它对输入信号没有1-1响应。 当我能够使 DAC 输出正确的信号后、它对应于射频输入信号1-1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。  很高兴您找到了它。  -RJH