This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要具有快速斜升功能的 PLL 评估板

Guru**** 2752755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/672854/need-pll-eval-board-with-ramping-capabilities-fast

Thread 中讨论的其他器件:LMX2492USB2ANY

您好!

我的团队需要依次订购具有斜坡/线性调频功能的频率合成器。 我一直在关注网络、似乎 TI 正是寻求微波频率斜升功能的途径。

我们需要至少3个频率范围才能实现斜升(大约2.5GHz、6GHz、9GHz)。 由于没有任何斜坡 PLL 符合我们的1ns 理想要求、因此目前我们的斜坡持续时间限制相当宽松、因为这将进入 UWB 微波理论而不是窄带。

事实:

*以前使用过 LMX 2492 EVM。 由于我们必须仿真组件并将频率范围减小到低于1GHz、因此我们无法以有限的能力进行测量、因此在这方面没有取得太大的成功。 现在可以使用所需的射频设备进行测量、但我们的 LMX 2492板似乎无法正常工作。 我们已检查寄存器值、将其复位、加载的默认设置、跟踪 VCO 调谐电压引脚处的电压波形等 如果您对如何使其正常工作而不是必须购买另一个建议、这将非常有用。

*最高优先级:能够快速实施合成器并开始对其进行测试、同时最大限度地减少对任何组件的更改/焊接。 我们希望避免像最后一个那样对它造成潜在损害。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的提问、我已将您的请求指派给了一位专家、他很快就会再与您联系。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehrpouya、

    尽管 LMX2492支持在非常宽的范围内进行升降、但它仍然需要外部 VCO。  LMX2492上的 VCO 可调谐9.4GHz 至10.8GHz、并具有直接输出、除以2和除以4 (默认情况下断电)。  因此、这意味着斜坡需要包含在以下频段中: 9.4 - 10.8 GHz、4.7 - 5.4 GHz 或2.35 - 2.7 GHz。  这可能就是您所说的"将频率范围减小到低于1GHz "的含义。

    听起来您可能已经修改了 EVM、但现在仍无法正常工作。  下面是我要做的:

    1. 在 TICSPro 上加载默认模式

    2. 与设备建立通信:

     其目的是确保您能够与器件通信。  

    答: 您可以切换用户控件选项卡中的 POWERDOWN 位 并观察电流的变化。

    b.在用户控制选项卡中、可以将 MUXout 引脚设置为 GND、并将 MUXout-PP 位从 PP 切换为反相 PP 以尝试使 LED 闪烁。

    c. 您可以转到 USB Communications->Interface,然后单击“Identify”(标识)按钮。  它应该使 USB2ANY 上的 LED 闪烁。  了解这证明了 PC 和 USB2ANY 板之间的通信、但不证明 USB2ANY 板 和 EVM 之间的通信

     3.切换 SWRST 位以复位所有寄存器,然后按 Ctrl+L 加载所有寄存器

    4. 确保您没有尝试将 VCO 调优到其有效范围之外。  如果您想查看完整的 VCO 范围、请首先将频率编程为100MHz、然后查看较低的频率(大约9.4GHz)、再将频率编程为20GHz、然后查看较高的频率范围(大约10.8GHz)。

    5. 确保连接了有效的100 MHz 参考。  电路板上可能有一个基板、但可能已断开连接。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从春假回来后、我将立即尝试这些步骤。 后续行动:

    *通过将频率降低到低于1GHz、我意味着我们将自己的500 - 800 MHz 定制 VCO 焊接到电路板上、并重新布置将原始板载 VCO 连接到 RFout 端口的电阻器、这样定制 VCO 随后被路由到 RFout。 此外、还更改了将 PLL 的 CPout 路由到原始 VCO 的 Vtune 的一些电阻器、以便将其连接到新的 VCO 的 Vtune。 您是否认为将 SMA 连接器焊接到 RFout/4端口上并为其加电是一个好主意、而不是再次连接外部 VCO?

    *当我们在 TICS PRO 上加载默认设置时、我们在 RFout/2下测量的峰值为4.6GHz、而不是4.8GHz。 寄存器值的后续更改(例如复位位位)似乎都不会更改当前输出电平或任何其他内容。 正如您所说、我们认为 USB2ANY 连接和 EVM 可能存在问题。 当向 Vcc 施加5V 电压时、我们测量了"LE"引脚和其他各种引脚。 如果我记得正确的话、"LE"电压电平大约为1.6V。

    *最后:如果这些步骤无法解决我们的问题、并且我们最终再次订购相同的 EVM、我们会考虑先测试 RFout 和 RFout/2、然后再尝试将新的 SMA 连接器焊接到 RFout/4并将其"通电"。 您对以这种方式开始进行新鲜开发有其他建议吗?

    非常感谢您的快速和全面响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mehrpouya、

    我的第一个想法是、如果您加载设置并看到4.6而不是4.8GHz、则 VCO 会满贯到较低的调谐范围(可能在9.2GHz 左右、然后除以2)。 如果我们的器件断电或强制调谐电压接地、则可能会发生这种情况。 如果没有提供100MHz 输入基准(因为电路板上的100MHz XO 默认为未连接)、这是合理的。 或者、如果 PLL 掉电且器件根本没有通信、这是有道理的。

    要完成通信步骤、请尝试以下操作:
    1.使用菜单中的 USB Communications (USB 通信)->USB Interface (USB 接口)-> Identify (标识)使 USB2ANY 上的 LED 闪烁。 确保在此接口窗口中显示您的 USB 板、并且未处于演示模式。 此外、ticspro 底部显示"连接模式"。 如果您看到红色的"设备未连接"、则这可能是您的问题。

    2.如果您可以验证您是否正在与 USB2ANY 通信、但 LMX2492 EVM 似乎没有响应、则接下来将进行上电/断电测试。 除了检查电流之外、OSCin 引脚上的直流偏置电平在加电时通常为1.6V、在断电时通常为0V。 这可用于检查加电/断电状态。

    3.一般而言,最好的做法是在尝试任何修改之前使电路板在默认模式下启动并运行;我已经看到过很多次,这使得调试变得更加困难。

    4.对于您的修改,如果打算使用您的低频 VCO:
    断开 L4为上部 VCO 断电。 L5应该被断开(这个1/4分压器)。 将 R14连接到为更低 VCO 供电。 断开 R6并连接 R5以连接反馈。 从主 VCO 断开 R4_LF、并连接 R4_LF 以将调优电压连接到较低 VCO。

    此致、
    Dean