您好!
我的团队需要依次订购具有斜坡/线性调频功能的频率合成器。 我一直在关注网络、似乎 TI 正是寻求微波频率斜升功能的途径。
我们需要至少3个频率范围才能实现斜升(大约2.5GHz、6GHz、9GHz)。 由于没有任何斜坡 PLL 符合我们的1ns 理想要求、因此目前我们的斜坡持续时间限制相当宽松、因为这将进入 UWB 微波理论而不是窄带。
事实:
*以前使用过 LMX 2492 EVM。 由于我们必须仿真组件并将频率范围减小到低于1GHz、因此我们无法以有限的能力进行测量、因此在这方面没有取得太大的成功。 现在可以使用所需的射频设备进行测量、但我们的 LMX 2492板似乎无法正常工作。 我们已检查寄存器值、将其复位、加载的默认设置、跟踪 VCO 调谐电压引脚处的电压波形等 如果您对如何使其正常工作而不是必须购买另一个建议、这将非常有用。
*最高优先级:能够快速实施合成器并开始对其进行测试、同时最大限度地减少对任何组件的更改/焊接。 我们希望避免像最后一个那样对它造成潜在损害。
谢谢你