主题中讨论的其他器件: LMX2594、 LMX2595
大家好、
当我尝试将 VCO 调谐到7500MHz 以上时、输出 IF 未调通 Evenh虽然 LO 频率设置良好。 我认为必须对专业人士进行一些更改、或者必须启用寄存器。 但无法找到它。 有人知道原因吗? 如何对其进行调优?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Praveen、
您能更详细地描述一下这种情况吗? 例如:
-在7000MHz VCO 和7100MHz 射频下,可以在 IF 上看到100MHz
-在8100MHz 时更改为8000MHz VCO 和射频,但看不到100MHz IF
当处于内部 LO 模式时、低于7500MHz 和高于7500MHz 的设置是不同的。 几个问题:
-您正在使用 LMX8410LEVM?
-在 TICS Pro 中,您在“LO (MHz)”框中输入了所需的频率,然后按键盘上的[CTRL+L]设置频率?
这是哪一位客户?
Praveen、
在 LO 选项卡上、对于"内部 LO 到混频器"、这些框会随 LO 频率而变化、这就是我之前讨论的内容。
对于"外部 LO 至混频器"、 GUI 通过"直接路径"将 LO 输入引导至多相发生器。 我不认为设置会根据 LO 频率发生变化。
现在、在"Mixer"选项卡上、可以进行额外的增益和相位调整、这可能会很好地影响这些谐波、但我不知道如何使用它们。
此致、
Dean
Praveen、
我们尝试在 GUI 中进行一些更新。 很抱歉、它给您带来了麻烦。
在谐波侧、IF 放大器可以对带宽进行调整、但在这些带宽频率下没有真正切断谐波所需的高阶截止。 谐波主要来自射频信号或 LO 源。 很少有澄清问题:
您看到这些具有内部和外部模式的谐波吗?
-您在50、75MHz 谐波中看到的是什么级别?
-谐波需要处于什么级别?
此致、
Brian Wang