This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:lmx8410l

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX8410LEVM, LMX2594, LMX2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/683975/lmx8410l-lmx8410l

器件型号:LMX8410L
主题中讨论的其他器件: LMX2594LMX2595

大家好、

当我尝试将 VCO 调谐到7500MHz 以上时、输出 IF 未调通 Evenh虽然 LO 频率设置良好。 我认为必须对专业人士进行一些更改、或者必须启用寄存器。 但无法找到它。 有人知道原因吗? 如何对其进行调优?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Praveen、我已将您的请求转发给一位工程师、以帮助您解决问题。 感谢您的耐心等待。 此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    您能更详细地描述一下这种情况吗? 例如:

    -在7000MHz VCO 和7100MHz 射频下,可以在 IF 上看到100MHz

    -在8100MHz 时更改为8000MHz VCO 和射频,但看不到100MHz IF

    当处于内部 LO 模式时、低于7500MHz 和高于7500MHz 的设置是不同的。  几个问题:

    -您正在使用 LMX8410LEVM?

    -在 TICS Pro 中,您在“LO (MHz)”框中输入了所需的频率,然后按键盘上的[CTRL+L]设置频率?

    这是哪一位客户?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我正在使用 LMX8410EVM。
    我使用了25MHz 的 IF 带宽。
    但是、直到7500MHz 和内部 LO、专业技术设置良好(RF = 7525MHz)
    7500MHz 之后,我们必须在 TICS PRO 中进行哪些设置?

    当我们将其更改为外部 LO 模式时、在数据表中、他们给出了一些修改、因为必须进行一些修改。 但在n`t 指南中、他们没有进行任何修改。 我必须怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、LMX8410LEVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、

    电路板上的 VCO 可在7500至15000 MHz 之间进行调谐

    现在、听起来您可能已经将 VCO 频率除以2以创建3750至7500 MHz。 您可以增加频率并达到7525MHz、这可能听起来更像是在1560MHz 下的 VCO、这可能是 VCO 的真正上限范围。

    低于7500MHz 时、我们使用2分频创建正交相位。 在7500以上、我们使用多项式滤波器。 这些需要更改设置。 如果您转至主 PLL GUI 并从主设置中的下拉框中选择"内部 PLL 到混频器"、则 TICSPro GUI 应自动执行此操作。

    当您更改 LO 频率时、它应自动执行此设置。 现在、您可能要更改 VCO 频率、而 GUI 将以这种方式进行自动设置。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 GUI 无法自行调优,我们必须做什么?
    当我以外部 LO 模式进行连接时、会显示谐波、当我获得25-225MHz 的 IF 范围时。 要消除此谐波、必须进行哪些设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    在 LO 选项卡上、对于"内部 LO 到混频器"、这些框会随 LO 频率而变化、这就是我之前讨论的内容。

    对于"外部 LO 至混频器"、 GUI 通过"直接路径"将 LO 输入引导至多相发生器。  我不认为设置会根据 LO 频率发生变化。

    现在、在"Mixer"选项卡上、可以进行额外的增益和相位调整、这可能会很好地影响这些谐波、但我不知道如何使用它们。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我更改了所有这些设置、并在 IF 输出上实现了足够的功率。 但这种谐波会产生问题。 我需要在25-225MHz 之间变化。
    但这些谐波在频带内、就像在 IF =25MHz 时、谐波为50、75等。 我无法使用带内范围内的滤波器。 如何解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    我们尝试在 GUI 中进行一些更新。 很抱歉、它给您带来了麻烦。

    在谐波侧、IF 放大器可以对带宽进行调整、但在这些带宽频率下没有真正切断谐波所需的高阶截止。 谐波主要来自射频信号或 LO 源。 很少有澄清问题:

    您看到这些具有内部和外部模式的谐波吗?

    -您在50、75MHz 谐波中看到的是什么级别?

    -谐波需要处于什么级别?

    此致、

    Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ya 我在内部和外部 LO 模式期间都看到了谐波。
    50MHz 谐波为30dBc、75MHz 谐波约为43dBc、
    我需要谐波为65dBc。

    我的 LO 信号已清除。 通过 LMX2595进行馈送。 射频信号是通过 LMX2594传输的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    这与 LMX2594的谐波电平有关。 我假设您具有 LO 清除功能、因为 LMX2595中的信号会被滤波、但 LMX2594中的射频信号不会被滤波、对吧?

    此外、请在 GUI 上待机、我们希望在 下周初之前进行修复和更新。

    谢谢!

    此致、

    Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n`t、我不这么 认为、因为我在射频级使用了滤波器、并且当我从 AD 将此射频信号馈送到其他 IQ 解调器时。 这不会产生任何谐波。

    我有疑问。

    混频器的输出端没有滤波器,那么混频器输出端产生的谐波是如何减少的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、
    Brian 将在下周休假、我不确定预期的谐波电平是多少。
    我不确定、但这些级别可能是典型的。

    此致、
    Dean