This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:需要最大射频输入功率(无损坏)

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/751519/lmx8410l-need-max-rf-input-power-no-damage

器件型号:LMX8410L

数据表的"引脚功能"表中显示了引脚31、 0至3.3V 单端。 这是 RF +共模吗? 我真的有3.3V 峰间电压吗? 如果该端口是交流耦合的、那么在 dBm 范围内没有损坏的最大射频电平输入是多少? 我假设这是一个50欧姆的输入端口。 这是真的吗? 我不考虑最大线性输入、但如果射频输入过驱、那么在没有损坏的情况下最大功率是多少? 通常、这包含在数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我不确定您的意思是0到3.3V。 数据表中引脚31的说明是"RF 输入。 单端。 必须是交流耦合。"。 射频端口为单端、射频端口没有共模、也不应将直流失调电压注入射频端口。

    是的、射频端口与50欧姆匹配良好。 如果射频输入>=+10dBm、则有损坏器件的风险。

    此致、Hao