请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX8410L 数据表的"引脚功能"表中显示了引脚31、 0至3.3V 单端。 这是 RF +共模吗? 我真的有3.3V 峰间电压吗? 如果该端口是交流耦合的、那么在 dBm 范围内没有损坏的最大射频电平输入是多少? 我假设这是一个50欧姆的输入端口。 这是真的吗? 我不考虑最大线性输入、但如果射频输入过驱、那么在没有损坏的情况下最大功率是多少? 通常、这包含在数据表中。