This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200与放大器;5.9GHz 射频

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/746581/cc1200-5-9-ghz-rf

主题中讨论的其他器件:CC1200

您好!

我们使用 CC1200在2个平台之间进行通信。 现在、我们需要将该通信替换为以5.9GHz 进行通信的其他系统。 由于 CC1200实现了低于1GHz 的通信、我们找不到 TI 的 IC 能够以简单的方式实现这一目标。

我们是正确的吗?... TI 不 为5.9GHz 下的通信提供任何解决方案?

此致

Sam