请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC1200您好!
我们使用 CC1200在2个平台之间进行通信。 现在、我们需要将该通信替换为以5.9GHz 进行通信的其他系统。 由于 CC1200实现了低于1GHz 的通信、我们找不到 TI 的 IC 能够以简单的方式实现这一目标。
我们是正确的吗?... TI 不 为5.9GHz 下的通信提供任何解决方案?
此致
Sam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.