请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2640、 CC2590大家好、我正在寻找一些将 CC2590升压器添加到 CC2640射频输出的设计指南或参考设计。 我需要将 CC2640的+5dBm 输出提升到 CC2590提供的+14dBm。 有适用于 CC25xx 和 CC24xx 器件的参考设计、但没有适用于 CC2640的参考设计。
我还想知道我是否应该为 CC2590 Vdd 提供来自 CC2640或独立3.3V 电源的直流/直流 VDDS 输出。 请提供任何帮助。
谢谢、
Phil。