This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 CC2590来提升 CC2640输出

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/743761/using-cc2590-to-boost-cc2640-output

主题中讨论的其他器件:CC2640CC2590

大家好、我正在寻找一些将 CC2590升压器添加到 CC2640射频输出的设计指南或参考设计。 我需要将 CC2640的+5dBm 输出提升到 CC2590提供的+14dBm。 有适用于 CC25xx 和 CC24xx 器件的参考设计、但没有适用于 CC2640的参考设计。

我还想知道我是否应该为 CC2590 Vdd 提供来自 CC2640或独立3.3V 电源的直流/直流 VDDS 输出。 请提供任何帮助。

谢谢、

Phil。