This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 天线2、4GHz

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/743256/antenna-2-4ghz

主题中讨论的其他器件:CC2540

大家好!

根据图、我对 CC2540微控制器天线之前的组件有好奇心、有人能不能向我解释为什么必须使用该器件?

OBS、我使用2.4GHz 设计(AN043)


利用这篇文章、我还想知道典型应用(32MHz 和32kHz)中两个晶体的总结功能、还读出16MHz 频率的内容、16MHz 频率是 CC2540的内部振荡器?

提前表示感谢、如果这是愚蠢的问题、请表示抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    William、

    此器件使用差分射频端口、这要求客户具有和外部平衡-非平衡变压器。 外部平衡-非平衡变压器是使用简单的无源组件实现的,部件为:C262、L261、C252和 L252。 但在平衡-非平衡变压器之前、我们需要直流去耦、这是通过 C251和 C261实现的。 最后一个问题是、我们需要一个低通滤波器来去除二次、三次和更高次谐波、从而使我们的客户最终能够满足法规要求。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 TA12012! 现在、我了解了该电路的用途!