请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2540大家好!
根据图、我对 CC2540微控制器天线之前的组件有好奇心、有人能不能向我解释为什么必须使用该器件?
OBS、我使用2.4GHz 设计(AN043)
利用这篇文章、我还想知道典型应用(32MHz 和32kHz)中两个晶体的总结功能、还读出16MHz 频率的内容、16MHz 频率是 CC2540的内部振荡器?
提前表示感谢、如果这是愚蠢的问题、请表示抱歉。