This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58J63:ADS58J63的封装电气模型

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58J63, ADS54J20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/730616/ads58j63-package-electrical-model-of-ads58j63

器件型号:ADS58J63
主题中讨论的其他器件: ADS54J20

我下载了 ADS58J63的 IBIS-AMI 模型。 我在其中看到两个封装模型文件、即 TX_PACKAGE_DA0.s4p 和 TX_PACKAGE_DA1.s4p。

我想知道这些是与 ADS58J63相关的实际封装模型还是一些示例模式。

此查询背后的原因是我参考了用户指南

ADS54J20_AMI_users_guide.pdf

本用户指南中的表2列出了 IBIS-AMI 模型中包含的所有模型。 但该表未列出软件包模型文件。

因此、请您确认所包含的封装模型是否是我可以用于仿真的实际模型。

如果不是、请请求您提供相同的内容。 执行我的 SI 分析时需要执行此操作。

此致、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    我将对此进行研究。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    所包含的封装模型非常适合您在仿真中使用。

    谢谢、
    埃本