Other Parts Discussed in Thread: ADS58J63, ADS54J20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS58J63 主题中讨论的其他器件: ADS54J20
我下载了 ADS58J63的 IBIS-AMI 模型。 我在其中看到两个封装模型文件、即 TX_PACKAGE_DA0.s4p 和 TX_PACKAGE_DA1.s4p。
我想知道这些是与 ADS58J63相关的实际封装模型还是一些示例模式。
此查询背后的原因是我参考了用户指南
ADS54J20_AMI_users_guide.pdf
本用户指南中的表2列出了 IBIS-AMI 模型中包含的所有模型。 但该表未列出软件包模型文件。
因此、请您确认所包含的封装模型是否是我可以用于仿真的实际模型。
如果不是、请请求您提供相同的内容。 执行我的 SI 分析时需要执行此操作。
此致、
Kiran