This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:仿真支持

Guru**** 2482775 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/729526/lmx8410l-simulation-support

器件型号:LMX8410L
主题中讨论的其他器件: LMX2594

我正在查看第53页上的数据表 、我已经下载并安装了 PLLatinum Sim 和 TICSPro。 我想使用100M 基准输入对8GHz 时该部件的相位噪声进行仿真。 如果我理解正确、TICSPro 只是一种编程工具、不会进行仿真?  数据表中的图89显示了使用 PLLatinum Sim 进行的分析。 唯一的问题是 LMX8410L 器件未包含在选项列表中。 我必须假设我有一个旧版本的 PLLatinum Sim、或者您正在使用自定义器件选项。 对于这样复杂的零件、最好在零件选择中有一个有效的选择。 我在这里有哪些选择? 您能否给我发送一个工作示例、我可以从该示例开始、或者我应该输入器件的所有单独参数、我认为这些参数很容易出错? 你建议什么?

查尔斯·卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    问题很公平。 对于仿真支持、我们可能只有支持内部 LO 的 PLLatinum Sim。
    如果我们可以提供一些其他工具、Excel 工作表或类似的工具、那会很好、但我们无法承诺。
    目前、使用 LMX2594 PLL/VCO、因为它与 LMX8410L 内部 LO 非常相似。

    此致、
    Dean