请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX8410L 主题中讨论的其他器件: LMX2594
我正在查看第53页上的数据表 、我已经下载并安装了 PLLatinum Sim 和 TICSPro。 我想使用100M 基准输入对8GHz 时该部件的相位噪声进行仿真。 如果我理解正确、TICSPro 只是一种编程工具、不会进行仿真? 数据表中的图89显示了使用 PLLatinum Sim 进行的分析。 唯一的问题是 LMX8410L 器件未包含在选项列表中。 我必须假设我有一个旧版本的 PLLatinum Sim、或者您正在使用自定义器件选项。 对于这样复杂的零件、最好在零件选择中有一个有效的选择。 我在这里有哪些选择? 您能否给我发送一个工作示例、我可以从该示例开始、或者我应该输入器件的所有单独参数、我认为这些参数很容易出错? 你建议什么?
查尔斯·卢克