This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双路宽带射频-数字接收器设计

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW1265EVM, ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/700150/dual-wideband-rf-to-digital-receiver-design

主题中讨论的其他器件:TSW1265EVMADS4249

尊敬的 TI:

TSW1265EVM 此器件无法 使用以下规格将模拟信号输入数字化到电路板...

如果:60MHz、则为1

2.输入最大限制:+12dBm

3.动态范围:100dB

 

范围应为100 DB 以满足要求,请建议...

 

此致

Yashwitha T L

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yashwitha、

    TSW1265EVM 由前端射频至 IF 混频器(天空器件型号或 MAX 器件型号)组成、P1dB 通常为13.3dBm。 射频范围为700MHz 至1000MHz、IF 范围为40MHz 至300MHz。 我会说 IF 和输入最大限制可能满足您的需求。

    但是、ADC 是 SNR 为~72.2dBFS 且 SFDR 为79dBFS 的 ADS4249。 这可能无法满足您对100dBc 动态范围的需求。

    与往常一样、您应该根据 TSW1265原理图查看信号链的线路、并执行您自己的分析、以查看这是否满足您的系统需求。
    www.ti.com/.../slar061


    -Kang