Other Parts Discussed in Thread: TSW1265EVM, ADS4249
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TSW1265EVM、 ADS4249尊敬的 TI:
TSW1265EVM 此器件无法 使用以下规格将模拟信号输入数字化到电路板...
如果:60MHz、则为1
2.输入最大限制:+12dBm
3.动态范围:100dB
范围应为100 DB 以满足要求,请建议...
此致
Yashwitha T L