This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AD630水探头替代产品?

Guru**** 2483955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/696295/ad630-replacement-for-water-probe

尊敬的所有人:

对于读取水颗粒反射到水中(水浊度)的探头 、我 使用 AD630作为 ADC。 是否有 TI p/n 可以替代此功能?

我 需要捕获从零开始的反射光信号、并且具有高噪声、我越需要将信号与噪声断开、我就越能在测量中下降到底部。
痛点是交流/直流转换、目前我使用锁定放大器配置中的 AD630不使用 uC (如 MSP430)并编写软件页...
您对此有什么想法吗?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、  

     感谢您使用 E2E   、您上周提出了同样的问题:e2e.ti.com/.../2563425。   

    如该查询中所回答的那样、我们没有 AD630的替代产品。  但是、如果您想找到可在您的应用中使用的 ADC、请指定数据速率、位数、精度、接口等。 我相信我们可以推荐 ADC。  或者,请搜索 ADC 选择,在以下网址找到合适的 ADC: http://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/overview.html  。

    您建议的系统的方框图也会有所帮助。

    此致、

    ~Leonard