请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的所有人:
对于读取水颗粒反射到水中(水浊度)的探头 、我 使用 AD630作为 ADC。 是否有 TI p/n 可以替代此功能?
我 需要捕获从零开始的反射光信号、并且具有高噪声、我越需要将信号与噪声断开、我就越能在测量中下降到底部。
痛点是交流/直流转换、目前我使用锁定放大器配置中的 AD630不使用 uC (如 MSP430)并编写软件页...
您对此有什么想法吗?
非常感谢、
Antonio