This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:AFE7920EVM LMC 设置问题

Guru**** 2604175 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1189054/afe7920evm-afe7920evm-lmc-settings-issue

器件型号:AFE7920EVM

大家好、

我们最近一直在尝试以以下原理图所示的方式将 AFE7920EVM 连接到类似 Kintex-7的 FPGA (XC7K410T):

为了对 AFE EVM 进行编程、使用了随附的脚本(感谢 TI 的 David Chaparro 的输入)、它能够在 AFE 端进行编译、而不会出现任何错误。

但是、连接的 FPGA 似乎有一些问题、因为它看不到来自 AFE 端的正确时钟。 因此、在调试过程中、我们尝试手动探测 AFE 侧的 LMK 输出、以查看其输出的时钟是否正确(LMK 应处于分配模式、因为其输入为163.68MHz 外部参考时钟、 所有系统相关频率都是其衍生器件)。 根据 LMK 的原理图(见下文)、GTXCLK 输入预计为163.68MHz、FPGA_SYSREF 和 FPGA_REFCLK2输入预期为163.68MHz (在我们的第一个解释中)。  

但是、在用示波器进行探测之后、会检测到频率为5.115MHz 的信号、其中5.115是因数163.68 (5.115x32=163.68)。 在深入了解 Latte 代码和工作区后、我发现在以下变量中可以看到相同的数字(5.115):

lmkParams.sysrefFreq 和 AFE.systemStatus.sysrefFreq

无论我做什么、我都不能覆盖它们、以便测量的输出频率与5.115MHz 有任何不同。

TI 员工能否帮助我解决这个5.11数字来自何处以及是否可以并且应该进行修改、以便 LMK 能够在其输出到 FPGA 时提供163.68 MHz 的问题?

此致、

Željko μ A

##########                     General settings:                     ##########

# VLBI Tx frequency plan details:
custom_clk 							= 2

ncoFreqModes 						= ["1KHz", "FCW"]
Fnco_tx1 							= 2245.0
Fnco_rx1							= 500.0

if custom_clk == 0:
	f0 								= 122.88
	Nrx								= 24
	Nddc							= 12
	Ntx 							= 3
	NFRef							= 4
	NfpgaRefClk						= 2
	NinputClk						= 12
	LMFSHdRx              			= ['24410', '24410', '24410', '24410']
	LMFSHdFb						= ['24410', '24410']
	LMFSHdTx						= ['24410', '24410', '24410', '24410']
	syncLoopBack					= False
elif custom_clk == 2:
	f0 								= 163.68
	Nrx								= 12
	Nddc							= 6
	Ntx 							= 3
	NFRef							= 1
	NfpgaRefClk						= 1
	NinputClk						= 1
	LMFSHdRx              			= ['22210', '22210', '22210', '22210']#['44210', '44210', '44210', '44210']
	LMFSHdFb						= ['22210', '22210']
	LMFSHdTx						= ['22210', '22210', '22210', '22210']#['44210', '44210', '44210', '44210']
	syncLoopBack 					= False#True#
	
Nduc								= Nddc*Ntx

# AFE general settings
AFE.systemStatus.loadTrims			= 1
setupParams.skipFpga 				= 1
setupParams.fpgaRefClk 				= f0*NfpgaRefClk
sysParams							= AFE.systemParams
sysParams.FRef 						= f0*NFRef

##########               Analog settings: AFE 79XX EVM               ##########

# General system settings	
sysParams.RRFMode   				= 0
sysParams.modeTdd					= 0
sysParams.adcSelect0				= [0, 1, 2]
sysParams.adcSelect1				= [0, 1, 2]
sysParams.useSpiSysref				= 0
sysParams.sysrefTermination			= 0
sysParams.ncoFreqMode				= ncoFreqModes[custom_clk != 0]
sysParams.spiMode					= 1

# ADC settings
sysParams.FadcRx 					= f0*Nrx
sysParams.rxEnable 					= [1, 1, 1, 1]
sysParams.externalClockRx 			= 0
sysParams.halfRateModeRx 			= [0, 0]
sysParams.ddcFactorRx 				= [Nddc, Nddc, Nddc, Nddc]
sysParams.numBandsRx 				= [0, 0, 0, 0]
sysParams.numRxNCO 					= 1
sysParams.ncoRxMode					= [0, 0]
sysParams.broadcastRxNcoSel			= 0
sysParams.rxNco0 					= [ [Fnco_rx1, Fnco_rx1], 
										[870.0, 870.0], 
										[637.5, 637.5], 
										[637.5, 637.5]]
sysParams.rxNco1 					= [ [Fnco_rx1, Fnco_rx1], 
										[870.0, 870.0], 
										[637.5, 637.5], 
										[637.5, 637.5]]

# FB settings
sysParams.FadcFb					= sysParams.FadcRx
sysParams.fbEnable 					= [0, 0]
sysParams.halfRateModeFb 			= [0, 0]
sysParams.ddcFactorFb 				= [Nddc, Nddc]
sysParams.numBandsFb				= [0, 0]
sysParams.numFbNCO 					= 1
sysParams.ncoFbMode					= 0
sysParams.fbNco0 					= [1000, 1000]
sysParams.fbNco1 					= [1000, 1000]
sysParams.fbNco2 					= [1000, 1000]
sysParams.fbNco3 					= [1000, 1000]

# DAC settings
# DAC sampling rate must fall into one of the following frequency ranges (due to pll restrictions): [7.2 GHz, 7.68 GHz] or [8.8 GHz, 9.1 GHz] or [9.7 GHz, 10.24 GHz] or [11.6 GHz, 12.08 GHz]
sysParams.Fdac 						= sysParams.FadcRx*Ntx
sysParams.txEnable 					= [1, 1, 1, 1]
sysParams.externalClockTx			= 0
sysParams.halfRateModeTx 			= [0, 0]
sysParams.ducFactorTx 				= [Nduc, Nduc, Nduc, Nduc]
sysParams.numBandsTx 				= [0, 0, 0, 0]
sysParams.numTxNCO 					= 1
sysParams.combineDucMode 			= [0, 0]
sysParams.enableDacInterleavedMode 	= 0
sysParams.ncoTxMode					= [0, 0]
sysParams.broadcastTxNcoSel			= 0
sysParams.txNco0	 				= [ [Fnco_tx1, Fnco_tx1],
										[5020.0, 5020.0], 
										[8212.5, 8212.5], 
										[6812.5, 6812.5]]
sysParams.txNco1 					= [ [Fnco_tx1, Fnco_tx1],
										[5020.0, 5020.0], 
										[8212.5, 8212.5], 
										[6812.5, 6812.5]]
										
##########              Clock distribution mode setting              ##########

setupParams.skipLmk					= 0
lmkParams.pllEn 					= (custom_clk == 0)
lmkParams.inputClk 					= f0*NinputClk
lmkParams.sysrefFreq				= lmkParams.inputClk#f0*Nrx/1024
lmkParams.lmkFrefClk				= 1
lmkParams.lmkPulseSysrefMode 		= 0
#AFE.systemStatus.sysrefFreq		= lmkParams.inputClk
#AFE.LMK.lmkConfig()

##########               JESD204 settings AFE 79XX EVM               ##########

sysParams.topLevelSystemMode		= 'StaticTDDMode'
sysParams.jesdSystemMode			= [3, 3]
sysParams.serdesFirmware			= 1
sysParams.jesdABLvdsSync			= 1
sysParams.jesdCDLvdsSync			= 1
sysParams.syncLoopBack				= syncLoopBack
sysParams.jesdLoopbackEn			= 1
sysParams.setIlaParams				= 1
sysParams.jesdTxIlaM				= [8, 8, 2, 8, 8, 2]
sysParams.jesdTxIlaLid				= [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
sysParams.jesdTxIlaL				= [4, 4, 2, 4, 4, 2]
	
	
sysParams.LMFSHdRx					= LMFSHdRx
sysParams.jesdRxProtocol			= [0, 0]
sysParams.jesdRxLaneMux				= [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
sysParams.jesdRxRbd					= [4, 4]
sysParams.rxJesdTxScr				= [1, 1, 1, 1]
sysParams.rxJesdTxK					= [16, 16, 16, 16]
sysParams.rxJesdTxSyncMux			= [0, 0, 0, 0]
sysParams.rxDataMux					= [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
sysParams.serdesRxLanePolarity		= [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
sysParams.adcDataMuxEn				= 0
	
	
sysParams.LMFSHdFb					= LMFSHdFb
sysParams.fbJesdTxScr				= [1, 1]
sysParams.fbJesdTxK					= [16, 16]
sysParams.fbJesdTxSyncMux			= [0, 0]
sysParams.fbDataMux					= [0, 1]
	
sysParams.LMFSHdTx					= LMFSHdTx
sysParams.jesdTxProtocol			= [0, 0]
sysParams.jesdTxLaneMux				= [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
#sysParams.jesdTxRbd					= [4, 4]
sysParams.jesdRxScr					= [1, 1, 1, 1]
sysParams.jesdRxK					= [16, 16, 16, 16]
sysParams.jesdRxSyncMux				= [0, 0, 0, 0]
sysParams.txDataMux					= [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
sysParams.serdesTxLanePolarity		= [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
#sysParams.dacDataMuxEn				= 0
#sysParams.serdesTxPreCursor			= [6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6]
#sysParams.serdesTxPostCursor		= [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
#sysParams.serdesTxMainCursor		= [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3]


##########                         Dummy txt                         ##########

sysParams.gpioMapping={ 'H8': 'ADC_SYNC0',
						'H7': 'ADC_SYNC1',
						'N8': 'ADC_SYNC2',
						'N7': 'ADC_SYNC3',
						'H9': 'DAC_SYNC0',
						'G9': 'DAC_SYNC1',
						'N9': 'DAC_SYNC2',
						'P9': 'DAC_SYNC3',
						'P14': 'GLOBAL_PDN',
						'K14': 'FBABTDD',
						'R6': 'FBCDTDD',
						'H15': ['TXATDD','TXBTDD'],
						'V5': ['TXCTDD','TXDTDD'],
						'E7': ['RXATDD','RXBTDD'],
						'R15': ['RXCTDD','RXDTDD']}

lmk.rawWriteLogEn 					= 1
lmk.logEn 							= 1

logDumpInst.setFileName(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\Afe79xxPg1.txt")
logDumpInst.logFormat				= 0x01
logDumpInst.rewriteFile				= 1
logDumpInst.rewriteFileFormat4		= 1

device.optimizeWrites				= 0
device.rawWriteLogEn				= 1
device.delay_time                   = 0
							
AFE.deviceBringup()
AFE.TOP.overrideTdd(15,3,15)
AFE.saveCAfeParamsFile()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeljko、

    这似乎是 Latte 未将 LMK 编程为这些通道的旁路模式所导致的问题。 要解决此问题、您可以对脚本进行以下添加。

    AFE.deviceBringup()
    AFE.TOP.overrideTdd(15,3,15)
    lmk.head.page.DCLK0_SDCLK1_controls.Analog_Dig_Delay.dclk_mux_lt_1_0_gt_=2
    lmk.head.page.DCLK12_SDCLK13_controls.Analog_Dig_Delay.dclk_mux_lt_1_0_gt_=2
    AFE.saveCAfeParamsFile()

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您如此迅速地提供答案。 我将了解测试这些线路的时间、因为我在接下来的两周内的实验室可用性非常有限。

    此致、

    Željko μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这里只是一个简单的问题-在  您建议的这些额外行之后、我是否应该看到 lmkParams.sysrefFreq 和 AFE.systemStatus.sysrefFreq 有任何变化? 因为在运行更新的脚本后、 在 Latte 中检查时、这两个参数仍为5.115。

    好消息是、快速示波器检查显示 C273 (朝向 GTXCLK_P)处的信号为~163 MHz、因此我可以确认您建议的脚本修改是否有效。

    此致、

    Zeljko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeljko、

    lmkParams.sysrefFreq 和 AFE.systemStatus.sysrefFreq 参数不应更改。 Latte 已计算 出所需的 sysref 频率、并已对 LMK 进行编程以生成该频率。 您以前看到的问题仅适用于 FPGA 时钟、而不适用于 sysref 输出。   

    此致、

    David Chaparro