This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:相对于本地振荡器的 TRF372017上侧频带或下侧频带导出

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017, TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1193081/trf372017-trf372017-upper-side-band-or-lower-side-band-derivation-with-respect-to-the-local-oscillator

器件型号:TRF372017
主题中讨论的其他器件: TRF3722

尊敬的 E2E:

当我们将 DAC I_OUTPUT 馈入 TRF I_INPUT、将 DAC Q_OUTPUT 馈入 TRF Q_INPUT 时、会看到一些频率反转。  这是预期的吗?  

我的分析表明、LO 为正弦时就是这种情况(导致 IQ 调制器输出频率反转)。  当 LO 为负正弦时、输出频率不会反相。  我们正在尝试进行故障排除、以查看 FPGA.e2e.ti.com/.../LO-as-positive-Sine-is-LSB.pdf 中是否存在错误

e2e.ti.com/.../LO-as-negative-Sine-is-USB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这在预期范围内。  

    通用复数 I/Q (正交)调制具有以下公式:

    您可能会注意到、当载波具有负正弦波时、信号为上侧频带调制;当载波具有正符号时、信号为下侧频带调制。

    另一种方法是在频域级别使用 signum 属性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是 TRF372017内部的 LO 是否是 Q 混频器的正弦波。  I 和 Q 未交换、这会根据 FPGA 中的 IQ 配置导致 TRF372017输出的频率反转。  如果有人还可以确认、如果 I 和 Q 未交换、则输出为 LSB、这将是很好的。

    谢谢、
    Peter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得:

    其中一个 BB 输入 p/n 引脚 在器件中交换、因此预期在 LSB 运行时会看到什么情况。  这是针对裸片布局布线完成的、  但文档中未进行更正、目的是避免混淆现有使用的客户。  不幸的是、这对新客户来说令人困惑。  幸运的是、可以根据需要轻松交换 p/n、以便在 DAC 或 FPGA 模式中获得所需的边带。

    如果您尚不熟悉、TRF3722是一款具有集成 PLL/VCO 的更新调制器。  TRF3722支持线性度更高的调制器和相位噪声稍好的 PLL/VCO。

    -RJH