This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:3dB 输入频率带宽

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/882387/trf370417-3db-input-freq-bandwidth

器件型号:TRF370417

大家好、

数据仅显示1dB 输入频率 带宽、3dB 输入频率带宽是多少?

我们能否提供高达2GHz 的输入频率图?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lilian、

    让我们来调查并回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lilian、

    有关 TRF370417输入带宽的应用手册、请参阅以下内容

    http://www.ti.com/lit/an/slwa076/slwa076.pdf

    应用手册是包含电路板(PCB)和器件寄生元件的更真实测量。  

    数据输出至1GHz、其中性能下降~ 3dB。  这是一个渐进的斜率、因此看起来可以随着输出功率的线性降低而扩展。