请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF370417 大家好、
数据仅显示1dB 输入频率 带宽、3dB 输入频率带宽是多少?
我们能否提供高达2GHz 的输入频率图?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Lilian、
有关 TRF370417输入带宽的应用手册、请参阅以下内容
http://www.ti.com/lit/an/slwa076/slwa076.pdf
应用手册是包含电路板(PCB)和器件寄生元件的更真实测量。
数据输出至1GHz、其中性能下降~ 3dB。 这是一个渐进的斜率、因此看起来可以随着输出功率的线性降低而扩展。