Other Parts Discussed in Thread: LM15851
您好!
我正在考虑在射频接收器应用中使用 LM15851。 数据表指出、该器件能够以4倍的抽取率提供1GHz 的输出带宽。 我想知道这是否意味着我的射频实际输入带宽可以是1GHz (稍微少一点以防止混叠)、但实际上、我真的可以放弃具有1GHz 真实射频带宽、采样率为4GSPS、抽取率为4倍的做法。 我想我真正要问的是、我认为4GSPS/4X 抽取因子= 1GSPS 采样率、因此最大实际射频输入带宽为500MHz。 我知道该器件正在采集 IQ 样本、因此我在哪里缺少采样率和实际带宽之间的连接?