This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM15851:射频采样输出带宽问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM15851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/935073/lm15851-rf-sampling-output-bandwidth-question

器件型号:LM15851

您好!

我正在考虑在射频接收器应用中使用 LM15851。 数据表指出、该器件能够以4倍的抽取率提供1GHz 的输出带宽。 我想知道这是否意味着我的射频实际输入带宽可以是1GHz (稍微少一点以防止混叠)、但实际上、我真的可以放弃具有1GHz 真实射频带宽、采样率为4GSPS、抽取率为4倍的做法。 我想我真正要问的是、我认为4GSPS/4X 抽取因子= 1GSPS 采样率、因此最大实际射频输入带宽为500MHz。 我知道该器件正在采集 IQ 样本、因此我在哪里缺少采样率和实际带宽之间的连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    数据速率将为1Gsps、但该数据包含 I 和 Q 数据。 如果您要处理 FFT、则应使用复数 FFT 来显示负频率和正频率。 然后、该带宽将为-500MHz 至+500MHz。 相关示例、请参阅随附的《ADC12J400EVM 用户指南》中的图3-5。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../User_2700_s-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个 I 和 Q 输出的数据速率是否为1Gsps? 那么、我们是否在单独的1Gsps I 和 Q 通道上将2Gsps 的 IQ 数据有效地流式传输到 FPGA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 输出数据速率为1Gsps。 I 和 Q 数据是交错的、因此它们以500Msps 的速度输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim、我仍然有点困惑。 我想、由于我们采集的是 IQ 样本、因此我们实际上获得的样本数量是实际采样的两倍、因此带宽是实际采样的两倍。 因此、对于该示例、由于我们以1Gsps 采样、因此如果这是一个实采样 ADC、那么实际带宽仅为500MHz、进入 FPGA 的数据速率将为1Gsps。 由于该 ADC 使用 IQ 数据进行采样、而我们仍以1Gsps 的采样率进行采样、因此进入 FPGA 的数据速率将为2Gsps (样本数的两倍)、而我们的有效带宽将翻倍至1GHz。 您能帮助我了解我对这件事的看法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    我的错误。 I 和 Q 数据将在经过 JESD 转换后以1Gsps 的速率输出。 它将是两个独立的数据总线。 它们不会以2Gsps 运行。这将在真实数据案例中提供两倍的数据。

    此致、

    Jim