This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:抽取因子与 JESD204设置

Guru**** 2526970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1215960/afe7900evm-decimation-factor-vs-jesd204-setup

器件型号:AFE7900EVM

尊敬的支持部门:

目前、我正在使用 ZCU102电路板的参考设计、该设计具有以下参数:

FPGA 侧(需要实施8个通道):

Latte 端(ADC 和 LMK): 此处是指向该脚本的链接。 我无法直接在此处插入: TI_IP_12Gbps_8Lane_ConfigLmk.py 

1) 1)我的预期目标是什么

我需要将 ADC 的抽取因子设置为 DDC = 48。 在本例中、我将在拉特中收到一条失败消息、显示"ADC Serdes TX 通道速率不在 Serdes 范围内。 车道速率:1013.76。' 这可能意味着低通道速率。 如果我理解正确、就需要使用仅包含四个通道的模式、对吗? 需要对此设置进行修改的内容(在拉特脚本和 FPGA 端)。

第二、 在不同的模式下、采样格式是什么? 即4个通道映射到 a) 1个通道、b) 2个通道?

2) 附加问题

该参考设计使用8个通道、那么为什么脚本设置为:sysParams.LMFSHdRx=['44210'、'44210'、'44210'、'44210']、这应该意味着4个通道?

提前感谢您的支持!

此致、

Tomas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    1. AFE79xx 加密文件夹中的 AFE79xxEVM + ZCU102有两种 TI JESD204 IP 参考设计。 一种设计使用8b/10b 编码、SERDES 通道速率~10Gbps;另一种设计 使用64b/66b 编码、SERDES 通道速率~12Gbps。 我看到您在使用第二个解决方案。 由于您的目标是使用抽取48、SERDES 通道速率将低于6Gbps。 在这种情况下、应使用8b/10b 编码。 请使用8b/10b 设计作为起点。 有关这方面的更多详细信息、请参阅本应用手册中的表4-2: https://www.ti.com/lit/an/sbaa402a/sbaa402a.pdf 

    使用抽取因子48时、使用2个通道时、通道速率将~5Gbps。  

    2.脚本中给出了2个 Rx 通道的 LMFSHdRx 参数。 因此、"44210"表示2个通道4个通道。 即所有4个 Rx 通道对应8个通道。 如上所述、要仅使用2个通道、请将 LMFSHdRx 参数设置 为"14810"

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Vijay、您好!

    感谢您的快速响应!

    可以、步骤如下:

    1) Latte 端:更新 setupParams.fpgaRefClk、sysParams.LMFSHdRx  和 sysParams.ddcFactorRx  
    2) 2) FPGA 端:更新2通道的收发器 IP 和适当的 larate (和参考时钟)、更新由 PLL 生成的 sys_clck 并重新映射数据。


    JESD204 IP 的输出数据格式是什么? 如果我有2个通道、但有4个通道、每个通道都有2个16对 IQ、那么每个帧的格式是什么?

    很多人都是这样的。

    Tomas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    当对4个通道使用2个通道时、即4个 Iq 通道对时、帧格式如下所示:  

    发送 28810
    八位位组 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
    通道1 tx1_i0[15:0] TX1_Q0[15:0] Tx2_i0[15:0] TX2 Q0[15:0]
    通道2 TX3_i0[15:0] TX3_Q0[15:0] TX4_i0[15:0] TX4_Q0[15:0]

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Vijay、您好!

    感谢您提供数据格式。 不幸的是、 这里探讨了另一个问题-对于我的例子、通道速率= 4.9152Gbps、需要61.44MHz 的参考时钟。 但是、不能设置此值:  

    设置 setupParams.fpgaRefClk = 61.44#184.32#时、收到以下错误消息:

    # File "C:\Users\TSV\Documents\Texas Instruments\Afe79xxLatte\lib\\AFE79xxLibraries\\AFE79xxLibraryPG1p0\\resourceFiles\mFuncDecorator.py", line 88, in inDecorator
    # a=func(*args,**kwargs)
    # File "C:\Users\TSV\Documents\Texas Instruments\Afe79xxLatte\lib\\AFE79xxLibraries\\AFE79xxLibraryPG1p0\\resourceFiles\mLmk.py", line 58, in lmkConfig
    # self.lmkPllConfig(deviceRefClk,sysrefFreq,False)
    # File "C:\Users\TSV\Documents\Texas Instruments\Afe79xxLatte\lib\\AFE79xxLibraries\\AFE79xxLibraryPG1p0\\resourceFiles\mFuncDecorator.py", line 88, in inDecorator
    # a=func(*args,**kwargs)
    # File "C:\Users\TSV\Documents\Texas Instruments\Afe79xxLatte\lib\\AFE79xxLibraries\\AFE79xxLibraryPG1p0\\resourceFiles\mLmk.py", line 249, in lmkPllConfig
    # lmk.head.page.DCLK0_SDCLK1_controls.Out_control.dclkout_DIV_lt_4_0_gt_ = int(round(divInputClk/setupParams.fpgaRefClk)) #LMK04828 VCO = 2949.12MHz. FPGACLK = LMK04828VCO/12 = 245.76MHz.
    # File "core\mEntity.py", line 159, in __setattr__
    # File "core\mDataTypes.py", line 441, in setValue
    # File "core\mDataTypes.py", line 479, in writeValue
    # File "C:\Users\TSV\Documents\Texas Instruments\Afe79xxLatte\lib\\AFE79xxLibraries\\AFE79xxLibraryPG1p0\\resourceFiles\mlmkDevice.py", line 16, in writeProperty
    # regVal = (regVal & r.zeros()) | (r.shift(value) & r.ones())
    # File "core\reggie\mProperty.py", line 23, in shift
    # TypeError: unsupported operand type(s) for 
    # 
    # 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    这是 LMK 导致的问题。 使用 LMK PLL 时、VCO 为2949.12MHz、并且 LMK 无法分频到61.44MHz、因为最大的分频器值为"32"。 要解决此问题、您需要向 LMK 提供一个外部时钟、该外部时钟将用于生成 AFE 参考时钟和 FPGA 时钟。  

    我建议为 AFE EVM 上的 LMK_CLK_IN 提供一个491.52MHz 时钟、并在脚本中更改以下设置。  

    lmkParams.pllEn			= False
    lmkParams.inputClk		= 491.52 # Valid only when lmkParams.pllEn = False
    lmkParams.lmkFrefClk	= True
    setupParams.fpgaRefClk	= 61.44 # Should be equal to LaneRate/40 for TSW14J56
    

    此致、

    David Chaparro