This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR294x 温度传感器

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1223462/awr294x-temperature-sensor

团队、您好!

1.放在 AWR294x 芯片上的数字温度传感器 tsense0、tsense1、tsense2读取了温度类型?

瞬时值还是平均值?  

2.是否有温度监测算法?

定义的过热阈值和各自的警告标志?

已定义的低温阈值和各自的警告标志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Soumiaa、

    1.数字温度传感器读取平均温度。  

    2.传感器读取多个读数的平均值。 读数数量由最终用户定义。  有关更多信息、请参阅 MCU SDK GPADC 驱动程序中的 API:GPADC_readTemperature。

    此致、

    Swati.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swati:  

    我收到了另一个 APTIV 小组就同一个问题提出的问题的答复、其中提到数字温度是瞬时的。  

    您能否对此进行调整、如果我们可以参考、请将任何文档发送给我。 (下图供查阅)

    此外、TI 是否有任何温度监控措施?

    请参阅我之前发布的问题

    2.是否有温度监测算法?

    定义的过热阈值和各自的警告标志?

    已定义的低温阈值和各自的警告标志?

    此致、

    Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Soumya、

    如果 在 GPADC_readTemperature 中保持 numAverages=1、它将提供瞬时值。 ( int32_t GPADC_readTemperature (uint8_t numAverages、uint8_t numChannels、GPADC_TempSensValueType * tempValuePtr))。 如上所述、   有关更多信息、请参阅 MCU SDK GPADC 驱动程序中的 API:GPADC_readTemperature。

    此致、
    Swati.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    能否详细介绍一下温度监控算法?

    如果 TI 已支持此类阈值标志、或者能够设置特定的阈值以升高警告温度标志。  

    2.是否有温度监测算法?

    定义的过热阈值和各自的警告标志?

    已定义的低温阈值和各自的警告标志?

    此致、

    Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Soumya、

    该系统没有温度监测算法。 GPADC 读取瞬时温度、对其求平均值(如果平均值大于1)、并显示输出温度。

    此致、

    Swati.