This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7700EVM:需要有关 JESD204C (64b/66B 编码)的 LMFSD 配置方面的帮助、对于具有特定通道连接的独立 ADC 和 DAC、可实现24.33Gbps 的数据速率。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7700EVM, AFE7700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1215440/afe7700evm-need-help-with-lmfsd-configuration-for-jesd204c-64b-66b-encoding-for-24-33gbps-data-rate-for-adc-and-dac-independently-with-specific-lane-connection

器件型号:AFE7700EVM
主题 AFE7700中讨论的其他器件

您好!

我们计划独立使用单通道 ADC 和 DAC 设计、并用其测试我们的 DUT。 根据 DUT FMC 连接、我们只有1个适用于 ADC 和 DAC 连接的通道、符合 AFE7700EVM 原理图。 我们能否使用以下通道的连接通过我们的 DUT 进行独立的 ADC 或 DAC 测试?

DAC 为 DP0_C2M_P/N、ADC 为 DP1_M2C_P/N。 此通道 FMC 连接只能与 DUT FMC 连接配合使用。  

对于 ADC:

我们计划对 ADC 单独使用1个通道(无 DAC 和无反馈模式)、可能是高于 FMC 连接的通道1 (DP1_M2C_P/N)。 我们是否可以使用 DP1_M2C_P/N 配置24.33Gbps 的 AFE7700EVM 以用于单通道 ADC 设计? 如果需要、那么我们需要使用什么 LMFSD 配置?

对于 DAC:

我们计划对 DAC 单独使用1个通道(无 ADC 和无反馈模式)、可能是高于 FMC 连接的通道0 (DP0_C2M_P/N)。 我们是否可以使用 DP0_C2M_P/N 配置24.33Gbps 的 AFE7700EVM 以用于单通道 DAC 设计? 如果需要、那么我们需要使用什么 LMFSD 配置?

请告知我们您的答案。

谢谢。

伊姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    对于 ADC 模式、您计划使用多少个 ADC 通道? 对于 DAC 侧有同样的问题、您计划使用多少个 DAC 通道?

    ADC 的抽取因子和 DAC 的内插因子是什么?

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijayendra:

    我们尚未决定用于 ADC 和 DAC 的通道数量。 ADC/DAC 通道数量将取决于单个 JESD 通道可实现的更高数据速率。

    目前我们正在尝试弄清楚、我们能否 对单个串行器/解串器和单个 JESD 通道使用 ADC 通道1 (DP1_M2C_P/N)?

    同样、对于 DAC、我们是否可以对单串行器/解串器和单 JESD 通道使用通道0 (DP0_C2M_P/N)和 DUT?

    (请参阅以下图片以更好地理解)。

    根据我们的理解、如果我们每4ADC/DAC 通道使用1通道、我们就可以实现24.33Gbps 的数据速率。 但我们知道、是否可以对所有4个 ADC/DAC 通道使用单个串行器/解串器或单通道 JESD 连接?

    我们主要关注的是电路板兼容性。 可修改最大数据速率或其他参数、使我们的 DUT 与 AFE7700EVM 板兼容。  

    这就是我们想知道的原因,我们可以将 DUT 的 SerDes/JESD TX 通道4连接到 EVM 的 DAC (FMC connection:DP0_C2M_P/N )吗? 另外,我们是否可以将 DUT 的 SerDes/JESD RX 通道4连接到 EVM 的 ADC (FMC 连接:DP1_M2C_P/N )?

    此连接将是独立的、因为我们计划单独使用 DAC 或 ADC 设计(我们不打算同时使用 ADC 或 DAC)。

    (请参阅以下图片以更好地理解)。

    AFE7700EVM 板通道连接与我们的 DUT 兼容:

    可从我们的 DUT 连接 SerDes 通道、以连接 AFE7700EVM 板。

    如果我们能够满足电路板兼容性要求、那么我们也可以降低数据速率。

    谢谢。

    伊姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    我们还需要一两天的时间来进行调查并作出回应。 很抱歉耽误你的时间。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    没问题、您可以在获得信息后立即作出响应。

    谢谢。

    伊姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否为上一步中提出的问题提供答案? 现在已经超过一个月了。

    谢谢。

    伊姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    AFE7700 支持  JESD 模式 、该模式允许配置 所有4个射频接收链的 输出数据、 以通过单个 JESD SERDES 传输通道发送。 类似地、还可以 配置 为 通过单个 JESD 接收通道接收所有4个射频发射链的输入数据。  

    此 JESD 模式的 JESD 帧格式如下表所示:  

     串行器/  解串器/JESD TX 通道4和串行器/解串器/JESD RX 通道4可用于此目的。  当使用184.32MSPS 的 IQ 数据速率时、可实现~24.33Gbps 的通道速率。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    在 AFE7700LaneRateCalculator 中、我得到了一些 LMFSD 值。

    您能否确认、它们是否正确?

    谢谢。

    伊姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Imran、

    此 LMFSHd 正确。  

    此致、

    Vijay