请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF371109 各位同事:
我执行了 IQ 解调器 TRF371109的评估测量。 相关的频带为300MHz。 我已经测量了一条路径(I 或 Q)的 NF、使用最高的增益设置、我得到了17dB、这高于数据表中显示的。 有一个数字 CCA。 NF = 9dB。 测量的增益与数据表值匹配。 我想问一下、NF 评估使用了哪种测量方法、例如 IQ -解调器作为 DSB 混频器或 SSB 混频器连接? 还有其他事情吗?