This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF371109:噪声系数

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF371109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1221855/trf371109-noise-figure

器件型号:TRF371109

各位同事:

我执行了 IQ 解调器 TRF371109的评估测量。 相关的频带为300MHz。 我已经测量了一条路径(I 或 Q)的 NF、使用最高的增益设置、我得到了17dB、这高于数据表中显示的。 有一个数字 CCA。 NF = 9dB。 测量的增益与数据表值匹配。 我想问一下、NF 评估使用了哪种测量方法、例如 IQ -解调器作为 DSB 混频器或 SSB 混频器连接? 还有其他事情吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    噪声系数可通过以下方法测量:

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、 但我参考的是 I 和 Q 输出(非射频或 LO 端口)。 是否在假定 I 和 Q 输出均已连接且解调器用作 SSB 混频器的情况下对其进行了测量(或计算)? 还是测量为简单的混频器? 或者 、如果 NF 有或没有图像噪声贡献。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克托:

    这有点奇怪、因为在较低频率下增益增大(因此 NF 提高)。  数据表中的测量会旁路/补偿平衡-非平衡变压器、以帮助扩大测量频段。  测量是相对于单个 BB 输出进行的。  该测量技术采用了使用噪声二极管的 Y 因子法。

    测量值约为8 dB。  在进行精确的测量时、需要考虑一些因素。

    • 使用输出变压器连接50欧姆设备;BB 输出无法直接驱动50欧姆。
    • 验证 LO 驱动水平是否为高电平5 - 10dBm。  对 LO 源进行过滤、以验证其噪声是否未感染测量。
    • 实际上有很多增益;验证信号是否未压缩测量仪器。
    • 如果使用噪声二极管、ENR 应为5 - 10dB。  任何较高的值都会压缩器件。
    • 验证测量仪器的噪声/衰减不会太高并影响测量
    • 确认电源电压没有过大噪声。
    • 如果在射频输入端使用平衡-非平衡变压器、请验证是否补偿了平衡-非平衡变压器的损耗。  如果未使用平衡-非平衡变压器、则应补偿 SE 与差分输入。

    --- rjh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢、我将对提到的所有要点进行加倍和重新测量。