This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:DAC 输出端为低功耗

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1216051/afe7950evm-low-power-at-dac-output

器件型号:AFE7950EVM

大家好、

在 AFE7950EVM 的测试过程中、我最近遇到了输出功率问题。

我在模拟中继器配置中运行 AFE7950EVM、其中、在9.5GHz 的 ADC D 正弦波信号下会产生-10dBm 的功率、而将此输入转发到的 DAC D 输出的 NCO 设置为9.5GHz。 频谱分析仪捕获的信号如下图所示。

似乎 DAC 输出(功率为-70dBm)比在输入端发送到 ADC 的值低大约60dB、我不太明白这种损耗来自哪里。

我将9.5GHz 用作 DAC 和 ADC NCO 频率、因为我知道 AFE7950EVM 匹配网络的设计目标是9.5GHz。

请注意、Latte 脚本中没有更改 Tx/Rx DSA 设置的默认值、因为 Latte 脚本严格遵循模拟中继器配置。

请您提供一些有关此行为的见解吗?

此致、

Željko μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Željko

    输出功率太低。 能否仔细检查一下是否已连接到 ADC D 和 DAC D? 您是否也可以尝试其他通道?

    请分享您使用的脚本。 我们将对其进行验证。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    实际上、ADC D (来自-10 dBm 输出功率的外部正弦波发生器)和 DAC D (到频谱分析仪)已正确连接(无松散连接)。 如果我尝试其他 DAC、则频谱分析仪上只有本底噪声。  

    下面是我使用的代码:

    script0.py

    ##########               Board initialization procedure               ##########
    
    mainWindow.clearSession()
    base_directory = "C:\\Users\\laboadmin\\Documents\\Texas Instruments\\Afe79xxLatte\\projects\\AFE79xx\\bringup\\"
    mainWindow.runFile(base_directory + r"setup.py")
    mainWindow.runFile(base_directory + r"devInit.py")
    
    
    info('')
    info('************************************************************')
    info('          Mandatory AFE initialization complete')
    info('************************************************************')
    info('')

    script1.py

    ##########                     General settings:                     ##########
    
    # VLBI Tx frequency plan details:
    custom_clk 							= 0#2#										# Pick AFE scenario.
    enableAnalogRepeater 				= True#False#								# Enable/disable AFE in analog loopback configuration (DACs transmitting from ADCs).
    XbandEnable							= True#False#								# Enable/disable DAC sampling rate in X band.
    dualLanePerSignal					= False#True#								# Pick 2 lanes (True) or 4 lanes (False) to transmit signal via JESD lines.
    enableAdcDacSync					= True										# Enable sync signal between ADCs and DACs and FPGA by disabling LVDS sync that fixes GPIO pins.
    separateLinks						= False
    enableMux							= {'Tx': False, 'Rx': False}
    useSpiSysref						= True#False#								# Enable (when debugging)/disable (in real operation) internal SYSREF signal.
    
    ncoFreqModes 						= ["1KHz", "FCW"]
    Fnco_tx1 							= 2245.0
    Fnco_rx1							= 800.0
    Fnco_tx4							= 9500#6812.5
    Fnco_rx4							= 9500#637.5
    syncLoopBack						= bool(1-enableAnalogRepeater)
    jesdLoopbackEn 						= bool(enableAnalogRepeater)
    enableLVDSsync						= bool(1-enableAdcDacSync)
    fbJesdTxSyncMux						= 3 if enableLVDSsync else 1
    
    
    if custom_clk == 0:
    	# TI template configuration at different clock reference
    	f0 								= 122.88
    	Nrx								= 24
    	Nddc							= 6
    	Ntx 							= 4
    	NFRef							= 4
    	NfpgaRefClk						= 2
    	NinputClk						= 12
    	LMFSHdRx              			= ['44210', '44210', '44210', '44210']
    	LMFSHdFb						= ['22210', '22210']
    	LMFSHdTx						= ['44210', '44210', '44210', '44210']
    	jesdSystemMode					= [3, 3]
    elif (custom_clk == 1):
    	# Desired configuration with proper data rates, sampling rates, and bandwidths
    	f0 								= 163.68
    	Nrx								= 18
    	Nddc							= 6
    	Ntx 							= 4
    	NFRef							= 1
    	NfpgaRefClk						= 1
    	NinputClk						= 1
    	LMFSHdRx              			= ['22210', '22210', '22210', '22210']
    	LMFSHdFb						= ['22210', '22210']
    	LMFSHdTx						= ['22210', '22210', '22210', '22210']
    	jesdSystemMode					= [3, 3]
    elif custom_clk == 2:
    	# Symmetric JESD configuration
    	f0 								= 163.68
    	Nrx								= 12
    	Nddc							= 6
    	NFRef							= 1
    	NfpgaRefClk						= 1
    	NinputClk						= 1
    	LMFSHdFb						= ['22210', '22210']
    	Ntx 							= 5 if XbandEnable else 3
    	Nlanes 							= '2' if dualLanePerSignal else '4'
    	Nconv 							= Nlanes
    	LMFSHdTx 						= [Nlanes+Nconv+'210']*4
    	LMFSHdRx              			= LMFSHdTx
    	jesdSystemMode					= [3, 3]
    	
    Nduc								= Nddc*Ntx
    info('Tx & Rx LMFSHd settings: '+LMFSHdTx[0])
    
    
    info('')
    info('------------------------------------------------------------')
    info('User configuration:')
    if enableAnalogRepeater:
    	info('     Analog repeater') 
    else:
    	info('     Digital repeater')
    if XbandEnable:
    	info('     DAC sampling in X band enabled') 
    else:
    	info('     DAC sampling in X band disabled')
    if enableAdcDacSync:
    	info('     LVDS sync disabled - ADC and DAC sync enabled') 
    else:
    	info('     LVDS sync enabled - ADC and DAC sync disabled')
    if custom_clk:
    	info('     External clock reference used: '+str(f0)+'MHz')
    else:
    	info('     Internal AFE clock reference used: '+str(f0)+'MHz')
    info('------------------------------------------------------------')
    
    
    info('')
    info('************************************************************')
    info('          User parametrization complete')
    info('************************************************************')
    info('')

    script2.py

    # AFE general settings
    AFE.systemStatus.loadTrims			= 1
    setupParams.skipFpga 				= 1
    setupParams.fpgaRefClk 				= f0*NfpgaRefClk
    sysParams							= AFE.systemParams
    sysParams.FRef 						= f0*NFRef
    sysParams.executeLinkUpSequenceSeparately = separateLinks
    
    ##########               Analog settings: AFE 79XX EVM               ##########
    
    # General system settings	
    sysParams.RRFMode   				= 0
    sysParams.modeTdd					= 0
    sysParams.adcSelect0				= [0, 1, 2]
    sysParams.adcSelect1				= [0, 1, 2]
    sysParams.useSpiSysref				= useSpiSysref
    sysParams.sysrefTermination			= 0
    sysParams.ncoFreqMode				= ncoFreqModes[custom_clk != 0]
    sysParams.spiMode					= 1
    
    # ADC settings
    sysParams.FadcRx 					= f0*Nrx
    info('ADC sampling rate: '+str(sysParams.FadcRx)+'MHz')
    sysParams.rxEnable 					= [1, 1, 1, 1]
    sysParams.externalClockRx 			= 0
    sysParams.halfRateModeRx 			= [0, 0]
    sysParams.ddcFactorRx 				= [Nddc, Nddc, Nddc, Nddc]
    info('ADC down-conversion factors: '+str(sysParams.ddcFactorRx))
    sysParams.numBandsRx 				= [0, 0, 0, 0]
    sysParams.numRxNCO 					= 1
    sysParams.ncoRxMode					= [0, 0]
    sysParams.broadcastRxNcoSel			= 0
    sysParams.rxNco0 					= [ [Fnco_rx1, Fnco_rx1], 
    										[870.0, 870.0], 
    										[637.5, 637.5], 
    										[Fnco_rx4, Fnco_rx4]]
    info('ADC NCOs: '+str(sysParams.rxNco0[0][0])+'MHz, '+str(sysParams.rxNco0[1][0])+'MHz, '+str(sysParams.rxNco0[2][0])+'MHz, '+str(sysParams.rxNco0[3][0])+'MHz')
    sysParams.rxNco1 					= [ [Fnco_rx1, Fnco_rx1], 
    										[870.0, 870.0], 
    										[637.5, 637.5], 
    										[Fnco_rx4, Fnco_rx4]]
    
    # FB settings
    sysParams.FadcFb					= sysParams.FadcRx
    info('FB ADC sampling rate: '+str(sysParams.FadcFb)+'MHz')
    sysParams.fbEnable 					= [0, 0]
    sysParams.halfRateModeFb 			= [0, 0]
    sysParams.ddcFactorFb 				= [Nddc, Nddc]
    info('FB ADC down-conversion factors: '+str(sysParams.ddcFactorFb))
    sysParams.numBandsFb				= [0, 0]
    sysParams.numFbNCO 					= 1
    sysParams.ncoFbMode					= 0
    sysParams.fbNco0 					= [1000, 1000]
    sysParams.fbNco1 					= [1000, 1000]
    sysParams.fbNco2 					= [1000, 1000]
    sysParams.fbNco3 					= [1000, 1000]
    info('FB ADC NCOs: '+str(sysParams.fbNco0[0])+'MHz, '+str(sysParams.fbNco1[0])+'MHz')
    
    # DAC settings
    # DAC sampling rate must fall into one of the following frequency ranges (due to pll restrictions): [7.2 GHz, 7.68 GHz] or [8.8 GHz, 9.1 GHz] or [9.7 GHz, 10.24 GHz] or [11.6 GHz, 12.08 GHz]
    sysParams.Fdac 						= sysParams.FadcRx*Ntx
    info('DAC sampling rate: '+str(sysParams.Fdac)+'MHz')
    sysParams.txEnable 					= [1, 1, 1, 1]
    sysParams.externalClockTx			= 0
    sysParams.halfRateModeTx 			= [0, 0]
    sysParams.ducFactorTx 				= [Nduc, Nduc, Nduc, Nduc]
    info('DAC up-conversion factors: '+str(sysParams.ducFactorTx))
    sysParams.numBandsTx 				= [0, 0, 0, 0]
    sysParams.numTxNCO 					= 1
    sysParams.combineDucMode 			= [0, 0]
    sysParams.enableDacInterleavedMode 	= 0
    sysParams.ncoTxMode					= [0, 0]
    sysParams.broadcastTxNcoSel			= 0
    sysParams.txNco0	 				= [ [Fnco_tx1, Fnco_tx1],
    										[5020.0, 5020.0], 
    										[8212.5, 8212.5], 
    										[Fnco_tx4, Fnco_tx4]]
    sysParams.txNco1 					= [ [Fnco_tx1, Fnco_tx1],
    										[5020.0, 5020.0], 
    										[8212.5, 8212.5], 
    										[Fnco_tx4, Fnco_tx4]]
    info('DAC NCOs: '+str(sysParams.txNco0[0][0])+'MHz, '+str(sysParams.txNco0[1][0])+'MHz, '+str(sysParams.txNco0[2][0])+'MHz, '+str(sysParams.txNco0[3][0])+'MHz')
    
    
    info('')
    info('************************************************************')
    info('          Analog front end setup complete')
    info('************************************************************')
    info('')

    script3.py

    ##########               JESD204 settings AFE 79XX EVM               ##########
    
    sysParams.topLevelSystemMode		= 'StaticTDDMode'
    sysParams.jesdSystemMode			= jesdSystemMode
    sysParams.serdesFirmware			= 1
    sysParams.jesdABLvdsSync			= enableLVDSsync
    sysParams.jesdCDLvdsSync			= enableLVDSsync
    sysParams.syncLoopBack				= syncLoopBack
    sysParams.jesdLoopbackEn			= jesdLoopbackEn
    	
    	
    sysParams.LMFSHdRx					= LMFSHdRx
    sysParams.jesdRxProtocol			= [0, 0]
    sysParams.jesdRxLaneMux				= [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
    sysParams.jesdRxRbd					= [4, 4]
    sysParams.rxJesdTxScr				= [1, 1, 1, 1]
    sysParams.rxJesdTxK					= [16, 16, 16, 16]
    sysParams.rxJesdTxSyncMux			= [0, 0, 0, 0]
    sysParams.rxDataMux					= [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
    sysParams.serdesRxLanePolarity		= [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
    sysParams.adcDataMuxEn				= enableMux['Tx']
    	
    	
    sysParams.LMFSHdFb					= LMFSHdFb
    sysParams.fbJesdTxScr				= [1, 1]
    sysParams.fbJesdTxK					= [16, 16]
    sysParams.fbJesdTxSyncMux			= [fbJesdTxSyncMux, fbJesdTxSyncMux]
    sysParams.fbDataMux					= [0, 1]
    	
    	
    sysParams.LMFSHdTx					= LMFSHdTx
    sysParams.jesdTxProtocol			= [0, 0]
    sysParams.jesdTxLaneMux				= [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
    #sysParams.jesdTxRbd					= [4, 4]
    sysParams.jesdRxScr					= [1, 1, 1, 1]
    sysParams.jesdRxK					= [16, 16, 16, 16]
    sysParams.jesdRxSyncMux				= [0, 0, 0, 0]
    sysParams.txDataMux					= [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
    sysParams.serdesTxLanePolarity		= [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
    sysParams.dacDataMuxEn				= enableMux['Rx']
    #sysParams.serdesTxPreCursor			= [6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6]
    #sysParams.serdesTxPostCursor		= [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
    #sysParams.serdesTxMainCursor		= [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3]
    sysParams.setIlaParams				= 1
    sysParams.jesdTxIlaM				= [8, 8, 2, 8, 8, 2]
    sysParams.jesdTxIlaLid				= [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
    sysParams.jesdTxIlaL				= [4, 4, 2, 4, 4, 2]
    
    
    ##########                         Dummy txt                         ##########
    
    sysParams.gpioMapping={ 'H8': 'ADC_SYNC0',
    						'H7': 'ADC_SYNC1',
    						'N8': 'ADC_SYNC2',
    						'N7': 'ADC_SYNC3',
    						'H9': 'DAC_SYNC0',
    						'G9': 'DAC_SYNC1',
    						'N9': 'DAC_SYNC2',
    						'P9': 'DAC_SYNC3',
    						'P14': 'GLOBAL_PDN',
    						'K14': 'FBABTDD',
    						'R6': 'FBCDTDD',
    						'H15': ['TXATDD','TXBTDD'],
    						'V5': ['TXCTDD','TXDTDD'],
    						'E7': ['RXATDD','RXBTDD'],
    						'R15': ['RXCTDD','RXDTDD']}
    
    
    info('')
    info('************************************************************')
    info('          JESD setup complete')
    info('************************************************************')
    info('')

    script4.py

    ##########              Clock distribution mode setting              ##########
    
    setupParams.skipLmk					= 0
    lmkParams.pllEn 					= (custom_clk == 0)
    lmkParams.inputClk 					= f0*NinputClk
    lmkParams.sysrefFreq				= lmkParams.inputClk#f0*Nrx/1024
    lmkParams.lmkFrefClk				= 1
    lmkParams.lmkPulseSysrefMode 		= 0
    #AFE.systemStatus.sysrefFreq		= lmkParams.inputClk
    
    lmk.rawWriteLogEn 					= 1
    lmk.logEn 							= 1
    
    logDumpInst.setFileName(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\Afe79xxPg1.txt")
    logDumpInst.logFormat				= 0x01
    logDumpInst.rewriteFile				= 1
    logDumpInst.rewriteFileFormat4		= 1
    
    device.optimizeWrites				= 0
    device.rawWriteLogEn				= 1
    device.delay_time                   = 0
    
    setupParams.skipLmk				= False
    AFE.initializeConfig()
    lmkParams.sysrefFreq			= AFE.systemStatus.sysrefFreq
    lmkParams.lmkPulseSysrefMode 	= 0
    AFE.LMK.lmkConfig()
    # Force Latte to program the LMK outputs (relevant to the FPGA) in bypass/distribution mode
    lmk.head.page.DCLK0_SDCLK1_controls.Analog_Dig_Delay.dclk_mux_lt_1_0_gt_=2
    lmk.head.page.DCLK8_SDCLK9_controls.Analog_Dig_Delay.dclk_mux_lt_1_0_gt_=2
    lmk.head.page.DCLK8_SDCLK9_controls.Analog_Dig_Delay.sdclk_mux=1
    lmk.head.page.DCLK12_SDCLK13_controls.Analog_Dig_Delay.dclk_mux_lt_1_0_gt_=2
    setupParams.skipLmk				= True
    	
    	
    info('')
    info('************************************************************')
    info('          LMK setup complete')
    info('************************************************************')
    info('')
    
    '''
    AFE7920EVM has enabled wire-probes on the following LMK outputs:
    - DCLKOUT0  (C275): thick, yellow
    - SDCLKOUT1 (R353): thick, light green
    - DCLKOUT2  (R345): thin, 
    - SDCLKOUT3 (R352): thin, 
    - SDCLKOUT9 (C259): thick, red
    '''

    script5.py

    AFE.deviceBringup()
    AFE.TOP.overrideTdd(15,3,15)
    
    
    info('')
    info('************************************************************')
    info('          AFE bringup complete')
    info('************************************************************')
    info('')

    此致、

    Željko μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Željko

    我们将 在实验练习中运行这些脚本并验证其功能。 您能否检查是否连接到其他 Rx 和 Tx 对、看看您是否获得预期 输出? 例如、如果输入连接到 RxA、您是否能够从 TxA 获得预期输出? 请注意、 应根据 这些通道的 NCO 调整输入频率。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeljko:

    我已经在我们的设置中测试了您的脚本、由于 LMK 输出不同、对时钟设置做了一些小改动、然后我能够在 TXD 上得到输出。 在此设置中、我对 RxD 的输入设置为9.52GHz、0dBm、我看到 TxD 上的输出为9.52GHz。 请在设置上尝试相同的输入。  

    在进行设置时需要注意的一点是、对于您的"custom_clk=0"配置、AFE 的 LMK 时钟输出不应处于旁路模式、因为此模式使用 LMK PLL。 在使用 LMK PLL 的情况下、AFE 的 LMK 输出应设置为分频器模式、分频器值为6、以提供491.52MHz 参考时钟。  

    此致、

    David Chaparro