Other Parts Discussed in Thread: AFE7950-SP
串行器/解串器通道的配置方式如何? 数据表指出、多路复用器可以将任何 ADC 映射到任何串行器/解串器通道、而未使用的通道可以断电。 如果我只使用一个 ADC、我是否能够通过4或8个 JESD 通道传播数据以降低数据速率? 或者我是否仅受表中列出的配置限制? ( 顺便说一下、我正在查看 AFE7950-SP 和 AFE7950-SEP 的数据表)
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950-SP
串行器/解串器通道的配置方式如何? 数据表指出、多路复用器可以将任何 ADC 映射到任何串行器/解串器通道、而未使用的通道可以断电。 如果我只使用一个 ADC、我是否能够通过4或8个 JESD 通道传播数据以降低数据速率? 或者我是否仅受表中列出的配置限制? ( 顺便说一下、我正在查看 AFE7950-SP 和 AFE7950-SEP 的数据表)
谢谢!
您好、Bill、
只是为了澄清,我可以使用一个 ADC 的数据分布在四个通道上,而关闭其他三个 ADC?
可以。
我问,因为我认为这应该会降低我们 FPGA 的数据速率和潜在功耗。
与以较低的通道速率使用更多通道相比、使用较少的 SERDES 通道和关闭未使用的通道通常可节省更多功耗。
此外,您能帮助我理解为什么对可用的 JESD 帧汇编模式存在限制吗? 为什么表中列出的帧汇编模式只有可用?
数据表表格列出了 AFE79xx 中设计的所有模式。 因此只能使用这些模式。
此致、
Vijay