This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:串行器/解串器通道映射

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1215098/dac38rf82-serdes-lane-mapping

器件型号:DAC38RF82

您好,专家:

我正在使用 DAC38RF82 EVM 进行评估。 下面列出了 FPGA 和 DAC 之间的 SerDes 连接。

FPGA lane 0---- dac lane 0

FPGA lane 1 -- dac lane 1.

FPGA lane 2 ---- dac lane 2

FPGA lane 3 ---- dac lane 3.

FPGA lane 4 ---- dac lane 4.

FPGA lane 5 -- dac lane 5.

FPGA lane 6 ---- dac lane 6.

FPGA lane 7 ---- dac lane 7.

表9中的 L-M-F-S-HD (2TX)模式为84111。 根据我的理解、通道0~3用于 DAC_A 和

通道4~7用于 DAC_B 请确认 GUI 中的串行器/解串器通道配置设置是否正确。

如果没有、请向我展示正确的设置。

谢谢。

姚华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yao-Hua,

    GUI 设置应如下所示:

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim:

    "哪个 RX"是什么? "JESD 通道"列中的平均值是多少? 您能更详细地解释一下吗?

    此外、我仍然觉得您的上述反馈有问题。  

    在我们的硬件平台中、FPGA 与 DAC 之间的通道映射是直观的。

    换句话说、0-0、1-1、2-2、3-3、 4-4、5-5、6-6、7-7. 我认为通道映射应该如下所示。

    请澄清我的问题、谢谢。

    此致、

    姚华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yao-Hua,

    这些是 DAC 的输入数据引脚。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim:

    我们自己的 DAC 板就像以下一样、SerDes 连接非常简单。

    (图1)

    我想知道为什么 SLICE1中的串行器/解串器映射的顺序相反(图2)、并且这与我的理解是冲突。

    我知道 DAC38RF82的 SerDes 引脚分配对于 RX 4~7对是相反的顺序的、但我们有一些方法可以

    解决此问题并让 SerDes 连接(图1)笔直、所以 DAC38RF82的纵横开关不需要再次交换。

    (图2)

    在我看来、SLICE1映射应与我们自己的 DAC 板(而非 EVM 板)的图3类似。

    我的想法是否正确?

    (图3)

    姚华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看随附的文件是否有助于解释这一点。

    e2e.ti.com/.../In-each-SLICE_2C00_-the-JESD-Lanes-column.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim:

    感谢澄清,最后我意识到串行器/解串器通道到四向路径映射。

    最后一步是确认 DAC38RF82寄存器设置。

    第1页(Multi-DUC1):  

    0x4A = 0x0F03

    0x5F = 0x0123

    0x60 = 0x5764

    第2页(Multi-DUC2):  

    0x4A = 0xF003

    0x5F = 0x4567

    0x60 = 0x3210

    请帮助确认寄存器设置。

    谢谢。

    此致、

    姚华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    此致、

    吉姆