This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:有关评估版 AFE7950测试的问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1210023/afe7950-questions-about-the-evaluation-version-of-afe7950-test

器件型号:AFE7950

现在需要使用各种单频中的 afe7950evm 来测试芯片谐波杂波指数的每个频带。 我是否可以询问是否可以在不使用 JESD 接口的情况下通过 SPI 使 AFE7950输出单音信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用 Latte 中的以下行将 DAC 设置为恒定输出图形模式。 请注意、这些行只能在器件已配置后执行。 DAC 输出应恰好处于 AFE 启动脚本中设置的 NCO 频率。  

    for i in [0,1]:
    	for j in [0,1]:
    		AFE.JESD.DACJESD[i].dacJesdConstantTestPatternValue(1,j,0,16384,0) # enable, channelNum, bandNum, Ival, Qval

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、由于无法找到用于评估的 FPGA 基板、因此无法通过 JESD 接口进行评估。 是否有评估 DAC 输出性能的最佳方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我上面提到的方法可让您在没有 FPGA 基板的情况下配置和测试 DAC 输出。 唯一的问题是、它只允许您 在 NCO 频率下产生单频 CW。  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如第一个响应中所述、您可以将上面第一个响应中提供的3行代码添加到用于对 AFE79xxEVM 进行编程的 Latte 脚本的末尾。 这三条线将启用 DAC 恒定测试图形模式。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inter 的哪个 FPGA 开发套件可以支持与 AFE7950EVM 连接以进行评估?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数英特尔开发套件应支持 AFE EVM、只要它们具有连接收发器通道的 FMC 或 FMC+连接器即可。 这同样适用于 Xilinx 开发套件。

    此致、

    David Chaparro