现在需要使用各种单频中的 afe7950evm 来测试芯片谐波杂波指数的每个频带。 我是否可以询问是否可以在不使用 JESD 接口的情况下通过 SPI 使 AFE7950输出单音信号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在需要使用各种单频中的 afe7950evm 来测试芯片谐波杂波指数的每个频带。 我是否可以询问是否可以在不使用 JESD 接口的情况下通过 SPI 使 AFE7950输出单音信号?
您好!
可以使用 Latte 中的以下行将 DAC 设置为恒定输出图形模式。 请注意、这些行只能在器件已配置后执行。 DAC 输出应恰好处于 AFE 启动脚本中设置的 NCO 频率。
for i in [0,1]: for j in [0,1]: AFE.JESD.DACJESD[i].dacJesdConstantTestPatternValue(1,j,0,16384,0) # enable, channelNum, bandNum, Ival, Qval
此致、
David Chaparro