This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM FMC 连接

Guru**** 2814275 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1214213/afe7950evm-afe7950evm-fmc-connection

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950

FMC 连接器编号 A6是 DP2_M2C_P

AFE7950引脚编号 P3为6STX+。

为什么 AFE7950上的6STX+信号连接到 DP2_M2C_N、如下图所示?

文档名称为 DC150A_AFE7950EVM_Sch.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     AFE7950引脚编号 P3为6STX+。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    为了简化 EVM 上的布线、STX 和 SRX 通道不是与 FPGA 通道一对一进行路由、 不能将通道一对一布线的问题可以在 AFE 侧或 FPGA 侧处理。 在 AFE 中、您能够将任何 JESD 通道多路复用到任何 SERDES 通道(sysParams.jesdRxLaneMux 和 sysParams.jesdTxLaneMux)。 此外、在 FPGA 端也可以处理这一问题、在 TI JESD204 IP 中、我们可以使用一个参数来考虑这一点。

    此致、

    David Chaparro