Other Parts Discussed in Thread: AFE7900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7900 大家好!
我计划使用 AFE7900测量 DUT 的频谱、并像 VNA 一样执行 DUT 的时域分析。
为此、我需要在以每个频率测量通过 DUT 的信号后立即测量 AFE 内部路径的初始相位。
不过、可以通过将 JESD 块的 SRX 数据旁路到 STX 并直接测量 Tx (DAC)信号来实现、
执行 AFE.deviceBringup()"函数后、是否可以绕过 JESD 块上的 SRx - STX 并在获取 AFE 的 Tx - Rx 端口之间的射频信号后立即采集 Tx (DAC)信号?
此致、