This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:在"AFE.deviceBringup()"函数后绕过 JESD 上的 SRX - STX

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1209561/afe7900-bypass-the-srx---stx-on-jesd-after-afe-devicebringup-function

器件型号:AFE7900

大家好!

我计划使用 AFE7900测量 DUT 的频谱、并像 VNA 一样执行 DUT 的时域分析。

为此、我需要在以每个频率测量通过 DUT 的信号后立即测量 AFE 内部路径的初始相位。
不过、可以通过将 JESD 块的 SRX 数据旁路到 STX 并直接测量 Tx (DAC)信号来实现、

执行 AFE.deviceBringup()"函数后、是否可以绕过 JESD 块上的 SRx - STX 并在获取 AFE 的 Tx - Rx 端口之间的射频信号后立即采集 Tx (DAC)信号?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、仙女、

    为此、您可以将 AFE 配置为环回模式。 要启用环回模式、您可以在脚本中将"sysParams.jesdLoopbackEn"设置为"True"、并将"sysParams.syncLoopPack"设置为"False"。

    有关更多信息、您可以查看下面的"应用手册"链接。

    https://www.ti.com/lit/ml/sbaa525/sbaa525.pdf 

    此致、

    David Chaparro