This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920:多器件同步

Guru**** 2599175 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1205198/afe7920-multi-device-sync

器件型号:AFE7920

你好。

我们正在使用四个 AFE7920开发波束形成系统。

第一个 AFE7920的初始化完成后、我们继续第二个 AFE7920的初始化。

我们按照此顺序执行四个 AFE7920的初始化。

在这种情况下、我预计每次执行初始化时、该阶段都会有所不同。 (因为时钟分频器 SYNC、NCO SYNC……)

我们已经确认、在测试过程中、相位也会发生变化。

问题是什么

1.是否应该使用 Single Shot sysref 方法来同步多个 AFE7920的相位?

2.如果必须使用一次性 sysref 方法,

     我应该在 Latte 脚本的哪个部分插入 Pin sysref? (数据表中单个 Sysref 的初始化流程指示了"Give Pin Sysref"的两个实例。)

    如何为"一次性 sysref 方法"生成脚本?

3. 如果必须使用一次性 sysref 方法,

   在初始化所有 AFE7920之后、是否可以通过生成一个瞬间"give pin sysref"来同步相位?

4.如果连续射血参考方法可用于此系统。

   我应该更改哪些参数或序列?

 

谢谢你

Jongroh Yon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jongroh:

    请告知需要相对相位同步或绝对时间同步的多个 AFE7920之间的 RX 和 TX 频率。  

    相对相位同步意味着需要校准 TX 和 RX 之间的相位差。 相位差可以任意标记在任意时刻、只要两个输出(或输入)之间的差值为零、就可以实现相对相位差。

    绝对时间对齐意味着一个通道的"启动"阶段需要与另一个通道的"启动"阶段对齐。 起始时间标记在开始时标记为1。 自从时间开始以来、通道之间的相位和时间增量必须相同。

    根据我们对典型无线基站设置的了解、只需要相对相位同步。 例如、对于天线波束形成校准、只要校准通道之间的"相对"相位、就可以执行波束形成。

    在此类相对相位对齐中、可以使用以下三种方法:

    1.一次性方法:

    2.同步源的 GPIO 捕获的连续参考频率:

    3、RXNCO 和 TXNCO 设置为连续 SYSREF 频率的整数倍。 TXNCO 和 RXNCO 的每个周期都被复位并与 SYSREF 频率对齐。

    一些其他信息可在以下 TIDA 中找到

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00996

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang。

    我对你的建议有一些疑问。

    1.一次性 参考频率方法

      我可以使用哪个 API 来 执行"Sysref Latch enable"?

    2.连续参考频率法

        "AFE79XX_Configuration_guide.pdf 中的支持输入功能列表中未列出"SYSREF 锁存启用"。

        "SYSREF 锁存使能"是否意味着"ADC_SYNC0/1/2/3和 DAC_SYNC0/1/2/3 "?

    3、你必须是天才。  

      我将在该项目中使用这种方法。

      如果我在测试中遇到一些 问题、我再问一个问题。

    非常感谢。

    Jongroh Yon    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jongroh、您好!

    我可以使用哪个 API 来 执行"Sysref Latch enable"?

    SYSREF 锁存启用可能是我们需要为 C API 库添加的新函数。 我们需要跟进并与您联系。

    "SYSREF  锁存器启用"是否表示"ADC_SYNC0/1/2/3和 DAC_SYNC0/1/2/3 "?

    否、这并不意味着 ADC_SYNC 和 DAC_SYNC。