This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:AFE7444EVM 适配器是否与 Xilinx zc706兼容?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1205267/afe7444evm-is-afe7444evm-adapter-compatible-with-xilinx-zc706

器件型号:AFE7444EVM

您好、TI 团队、

大家好。

我想将 AFE7444EVM 与 ZC706一起使用。当将 AFE7444EVM 插入 ZC706 HPC FMC 接口时、Vivado 无法检测到器件。 当我取下电路板时、错误消失。

等待您的确认。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deng:

    您遇到的问题是由于 FMC 上连接的 JTAG 引脚引起的。 要解决此问题、请安装跳线、将 J10连接器的引脚6和9短接。 请看下图。

    此致、

    David Chaparro