This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM 特性

Guru**** 2599795 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1200733/afe7950evm-afe7950evm-characteristic

器件型号:AFE7950EVM

我正在评估 AFE7950EVM、但 RX1、3和 RX2、4的 RX 频率特性有很大不同。

我检查电路时、RX2和3的灯泡是反相的、但与以上不匹配。

您能告诉我原因吗?

虽然 TX 存在变化、但到目前为止并没有太大的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto-San,

    是的、这可以理解、所有 RX 通道都具有平衡-非平衡变压器、但没有相同的匹配网络配置。

    在 EVM 原理图中很容易看到这一点。

    下面所示的数据表图中也注明了这一点:

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回答。

    在我的数据中、RX1、RX3和 RX2、RX4的特性似乎是极化和反转的、但理解这一切都是由变化导致的是正确的吗?

    此致、

    大岛和人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto-San,

    由于器件的每个内部 RX 输入结构发生变化、结果也会略有差异。 但也会有一些变化、因为模拟输入网络也有所不同。 EVM 的原理图中显示了这种情况。

    此致、

    Rob