This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:Latte 显示 SPI 不工作

Guru**** 2599455 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1202159/afe7950evm-latte-shows-that-spi-not-working

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950

尊敬的 TI:

Latte 显示 SPI 不工作

我使用示波器捕获正常的 SPI 波形。

AFE7950EVM 有什么问题?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,奈文,

    Latte 读取 AFE79xx 芯片版本寄存器、当读取 值中的所有位都卡在"0"或"1"时、给出"SPI 不工作"错误。  

    红色迹线是否为 AFE7950的 SDO? 它一直处于高电平。

    您是否已将5V、5A 额定电源连接到 EVM? EVM 在5V 电源上的电流消耗是多少? 最初连接 EVM 时、电流应约为700mA。 EVM 上的 USB 器件由总线供电。 因此、即使未连接电源、SCLK、SEN 和 SDI 也将处于活动状态。  

    此致、

    Vijay