This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:特定配置的 JESD204和 Latte 配置(DDC = 48)

Guru**** 2526770 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM, AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1217620/afe7900evm-jesd204-and-latte-configuration-for-specific-configuration-ddc-48

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7900

尊敬的支持部门:

我已经创建了该线程来聚合我的部分问题。 我有一个 AFE7900EVM 板和一个用于参数评估的 ZCU102板。 我现在需要使用全部4个 ADC 通道操作 AD 转换器、并且抽取率= 48。 对于 LMK 和 AFE7900配置、我使用 AFE79xx GUI (Latte)、对于 ZCU102、使用提供的参考设计。 该参考设计(DDC = 4、拉速率= 12Gbps、64/66编码等)效果良好。

我的问题是:需要在 JESD204 TI IP 和 GTH 端以及 AFE79xx 内的 Python 中修改哪些内容? 我的所有尝试都失败了、而且链接从未建立。

例如:

1) Lanerate shoud 为 4.9152 Gbps (正确吗?)
2) FPGA 参考 时钟应该是 61.44MHz (但我无法在 Latte GUI 中达到此值-出现错误消息)  
3) 3)通道= 2

4) 4)编码= 8B10B

5)以及其他参数如何? (E., F, K,...).  

配置脚本 :TI_IP_5Gbps_DDC48.py

感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    我查看了您共享的脚本、似乎 AFE 没有针对64b66b 编码进行配置、您能否确认是否计划使用64b66b? 如果您计划使用8b19b 编码、我建议您首先使用8b10b 参考设计。 此外、我注意到 DAC 和 ADC 的通道速率不同。 我们建议 ADC 和 DAC 的通道速率相同。 这意味着您需要更新 LMFS 参数和内插值、以便通道速率相同。 如果您不打算使用任何 DAC、那么您可以在脚本中将其禁用、并且您不必担心 DAC 配置。  

    1.如果您使用8b10b 编码、那么 ADC 的通道速率将是4.9152 Gbps。  

    2.您看到此错误的原因是 EVM 上的 LMK 仅支持最高32的分频器。 当 VCO 设置为2949.12MHz 时、只能获得92.16MHz。 如果您想获得61.44MHz 的输出、您可以使用 J14 LMK_CLK_IN 为 LMK 提供外部基准、并在 Latte 中设置相应的 LMK 参数。 对于 LMK 的983.04MHz 输入、请参见下图。 (请注意、外部频率还必须能够为 AFE 提供491.52MHz 参考)

    ...

    3、Rx 的通道数为2。  

    4.脚本显示的编码为8b10b。

    5. Rx 的 F 参数为"8"、如 LMFS 14810所示。 在脚本中、K 设置为"16"、因此您的 FPGA 应与该值匹配。 8b10b 编码中不使用 E 参数、因此您无需在 Vivado 项目中修改此参数。  

    Latte 中要发生的变化:

    1.配置 DAC 时应确保通道速率与 ADC 匹配、如果不使用 ADC、则将其禁用。

    2.更新 LMK 时钟参数以期望输入到 J14,以便您可以获得61.44MHz 的时钟。

    TI JESD204 IP 中需要更改的事项:

    1.更新头文件以更新 LMFS 参数。

    2.根据通道速率和使用的通道更新收发器 IP。

    3.更新 refdesign_rx.sv 文件中的数据解包。 需要针对14810帧格式更新此字段

    ...

    需要注意的一点是、我们正在研究 LMFS 14810的参考设计和48的抽取因子。 我们预计在4月28日前完成这些设计并上传。  

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、没错-我计划使用8b10b 编码(我也认为这是 具有16位输出分辨率的 DDC = 48的唯一可能选择)。

    我尝试为 DAC 设置相同的通道速率(LMFS 参数)、但对我的问题没有影响。

    所有其他步骤都应该是正确的。  


    很高兴知道这种支持计划 在本月底之前-感谢它。 我将能够将我的设计与它进行比较、或者在我的设计中使用您的参考设计作为新的起点。  我很期待这件事。  请在参考设计推出后立即通知我。

    谢谢。

    祝您周末愉快!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此问题是否有任何更新?  

    此致、

    托马斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我想问、在何时提供此参考设计是否有任何更新。 非常感谢您提供的信息。

    此 致、

    托马斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    仍然无法与参考设计结合使用?

    非常感谢。

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    参考设计已上传至 AFE79xx Secure 文件夹。 此参考设计称为"ZCU102_AFE79xx_8b10b_5Gbps_4Rx"、位于参考设计子文件夹中。  

    此致、

    大卫·查帕罗