This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:RXA/B/C/D 和 FB1/2之间的功率差异

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1232033/afe7950-power-difference-between-rxa-b-c-d-and-fb1-2

器件型号:AFE7950

尊敬的 TI:

我制作了一个带有 AFE7950的 ADC 板  

在输入功率级别相同的情况下、RXA/B/C/D 和 FB1/2之间存在功率数据差异:

ADC 板 频率= 4.61G Nco = 4.6G
RxA RxB RXC RXD fb1 FB2
输入(dBm) 功率(dBFS) 输入(dBm) 功率(dBFS) 输入(dBm) 功率(dBFS) 输入(dBm) 功率(dBFS) 输入(dBm) 功率(dBFS) 输入(dBm) 功率(dBFS)
0 -3.73 0 -6.16 0 -3.86 0 -5.97 0 -7.4 0 -7.1
-5 -8.69 -5 -11.16 -5 -8.8 -5 -10.93 -5 -12.05 -5 -11.79

RX/FB 输入电路原理图

RxA/B

RXC/D

FB1/2

这种情况发生了什么?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 奈文,

    AFE7950的所有通道在基板上的布线并不相同。 RxA 和 RXC 具有相同的布线; RxB 和 RxD 具有相同的布线、两个 FB 通道 具有相同的布线。 但这三个对彼此不同。 由于 这些差异、 这些通道的 S 参数有所不同。  

       通过对 目标频带使用射频匹配电路、可以更好地匹配这些通道的满量程。 AFE79xx 安全文件夹中提供了所有通道的 S 参数模型。 (www.ti.com/mysecuresoftware)

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢~